It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

赛莱默为新建成的李维斯体育场提供回收水解决方案

赛莱默为新建成的李维斯体育场提供回收水解决方案

美国国家橄榄球联盟 (NFL) 旧金山49人队的主场——加利福尼亚州圣塔克拉拉13亿美元新建成的李维斯体育场 (Levi’s® Stadium) 是可持续性的典范。它有2.7万平方英尺的绿色屋顶、用再生木材装修的包厢和从农场到餐桌的小吃摊点。但是,对于体育场的运营来说,没有比将回收水用于冲水和灌溉系统更至关重要的绿色特色了。

这座有68,500个座位的体育场所有用水量的85%将来自回收水。California Hydronics Corp. 利用赛莱默麾下的 Bell & Gossett 品牌产品,建造了回收水增压系统。该系统接入圣塔克拉拉谷水资源区 (Santa Clara Valley Water District) 的水回收系统,使体育场无需用新鲜淡水来冲厕和灌溉球场、绿色屋顶及其他区域,这是像加利福尼亚这样干旱的地方特别关注的问题。

赛莱默旗下品牌 Bell & Gossett 产品监管事务副总裁兼商业建筑 HVAC 总监 Mark Handzel 表示:“回收水增压系统能确保,当某一段时间人人都涌入厕所时,如足球比赛中场休息时,有足够的水可用。”

同时冲所有的厕所

2014年4月进行了“超级冲厕”测试,以确保在体育场开业前系统投入全面运营。在测试过程中,数百名工人和志愿者同时冲每个厕所和便池,并将体育场内的每个水槽开大约30分钟。

Superflush.jpg
志愿者集合起来,协调“超级冲厕”工作。

Handzel 表示:“B&G/CHC 系统解决方案出色地完成了任务。”

李维斯体育场内的厕所数量是旧金山49人队的前主场——烛台公园球场 (Candlestick Park) 的两倍,由于更高效的基础设施,期望能显著节约用水。根据对体育场的用水评估预测,所有用水量的84%将是回收水,相当于每年4200多万加仑。

提供高性能系统

体育场所用的所有 Bell & Gossett 产品都以高效而著称。管道承包商 ACCO 和 FW Spencer 帮助为该回收水增压系统选择了 Bell & Gossett 离心泵Goulds Water Technology e-SV 多级离心泵。

FW Spencer 副总裁 Kevin Coyne 表示:“该系统不但要具有创新性,还要具有高性能。根据我们与 California Hydronics Corp 成功的合作历史,我们知道 Bell & Gossett 产品二者兼备。”

全美环境设计领域的领导者

 

该体育场获得了 Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) 金奖认证,成为第一个获得此项认证的 NFL 球场。California Hydronics Corp. 的 Ken Carey 表示:“在规划建设期间考虑到了环境可持续性方面的每一个细节。这个项目成为供他人效仿的楷模。”

2014年8月,旧金山49人队在 NFL 季前赛期间,在李维斯体育场进行了首场比赛。该体育场预定于2016年2月7日举行第50届超级碗 (Super Bowl 50),届时将迎来7万多名观众到场观赛。

阅读关于赛莱默如何帮助其他公司解决水资源问题的更多内容。

____________________

相关资料:选择合适的设备

项目机械承包商 ACCO 采购了各种 Bell & Gossett 产品,包括:

– Rolairtrol 空气分离器

– 60系列管道泵

– 1510底座安装端吸泵

– 用于水路系统的 VSX 双吸泵

赛莱默 Bell & Gossett 钎焊板式和 GPX 垫片板框式换热器也被指定供应用于该项目,为冷凝器水系统带来最高级别的热效率,因为大部分空调设备和食品服务冷柜都是水冷式。

通过 Simon