全新的IONPURE® VNX Ultra CEDI 连续电去离子膜堆和ATG UV VT TOC 去除紫外线系统重磅亮相新加坡国际水周
专门为微电子行业超纯水应用而设计
中国,北京-2022年4月18-20日,在新加坡国际水周开幕之际,懿华水处理-关键水处理技术和方案的领导者,携全新的IONPURE® VNX Ultra CEDI 连续电去离子膜堆和ATGTM UV VT TOC 去除紫外线系统重磅亮相。
水的纯度对于微电子的生产至关重要。水中的污染物会影响产品质量,特别是在生产微电子元件的半导体行业。因此,在这种情况下,只能使用最高纯度的水,如超纯水。

专为满足微电子行业的高脱硼(硼的去除率 ≥ 99.8%)和高质量要求进行了性能优化
IONPURE® VNX ULTRA 大流量膜堆采用成熟的 IONPURE® 连续电去离子 (CEDI) 技术设计,可生产超高纯度的水。单通道VNX ULTRA消除了对传统硼选择性树脂的依赖,可将半导体厂的超纯水系统的成本降低数百万美元。它还消除了每两年更换一次BSR树脂的相关运营成本。VNX Ultra的硼去除率≥ 99.8%,也可以消除对昂贵混床抛光树脂的需求。

专为TOC去除而设计的紫外线系统
在用于这些生产活动的超纯水系统中,将总有机碳(TOC)水平降至最低至关重要,因为TOC会留下残留物,并对最终产品造成小的缺陷。Evoqua懿华的ATGTM VT TOC系列紫外线消毒系统是为微电子行业的超纯水工艺中显著地降低TOC而设计的。
在最终抛光之前,通常将安装降低TOC的UV装置,作为整个超纯水处理工艺的一部分。紫外线装置将UPW暴露在185nm的紫外线下。这种波长的紫外线产生了一种短寿命的羟基自由基,能够以足够的紫外线能量将TOC分解成二氧化碳。因此,有效降低TOC紫外线装置的关键是最大限度地提高185nm处的紫外线输出。
Evoqua懿华的VT TOC系列仅使用灯具结构中最优质的材料,提供市场领先水平的185nm紫外灯和较长的工作寿命(16000小时)。VT TOC系列使用大功率灯,以尽量减少安装在系统中的总的灯的数量。