It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

赛莱默AQUA专业服务专家:值得信赖的专家,助力水务工作

负责公用事业或工业用水运营的现场经理面临着持续不断的需求,他们必须保持运营平稳运行,遵守日益复杂的法规,并防止代价高昂的停机——同时还要监督人数有限的人手和紧迫的时间安排。

Water Utilities Industrial

一旦设备出现故障或发生紧急情况,作业人员并不总是拥有人力或专业知识来及时解决。

每当遇到这类挑战即是赛莱默AQUA专业服务团队大显身手的时刻。我们的AQUA专业人员均为训练有素的本地专家,能在水务管理人员需要帮助时立即伸出援手。

AQUA专业人员亲力亲为、注重安全并始终致力于实现客户目标——无论是计划性维护、紧急支援还是对系统调优使其达到最佳性能。

服务始终值得您信赖:“持续可靠,准时交付,自始至终,一以贯之。”

您可以了解AQUA专业人员如何帮助公用事业公司和工业运营商解决实际问题——从帮助坦帕市解决用户对废水异味的投诉,到管理加利福尼亚州某炼油厂的锅炉用水,再到快速部署得克萨斯州微电子工厂的水处理系统。

帮助坦帕市处理废水异味问题并减少现场检查次数

解决方案:为了帮助管理解决废水产生的异味,坦帕市与赛莱默合作部署了ORCA异味控制系统,这是一种数字解决方案,可以持续监测硫化氢水平并自动调整化学药剂的投加剂量,以防止异味并保护水泵基础设施。

通过结合远程监控和AQUA专业服务专家的监督,坦帕市迈向了更高效的“按需服务”模式。AQUA专业人员随时待命,响应任何警报或紧急情况,确保在需要时提供可靠、专业的服务。

结果:得益于优化的投加和远程监控,坦帕市显著降低了异味投诉量,并最大程度地减少了计划外的现场检查。一旦水处理场运行稳定,该系统就会调整能耗和化学药剂使用量,从而降低成本并实现更可持续的运营。该市甚至可以在洪水期间关闭系统,以防止化学药剂泄漏。

AQUA 专家:Russell Valentine
Russell多年来一直为坦帕市水处理厂的异味控制系统提供支持。他最初从事化学药剂配送工作,并迅速晋升为值得信赖的现场技术人员,为客户带来安全、高效和专业的运营经验。

“Russell表现非常出色。他办事高效,注重安全,知识渊博,真是个全能型优秀人才。”
YARA 坦帕市厂区经理 John Hitchcock

加利福尼亚州炼油厂锅炉的可靠用水

解决方案:在北加利福尼亚州的一家炼油厂,赛莱默AQUA的专业人员对一套为锅炉提供高质量用水的反渗透系统进行定期维护。服务内容包括更换膜片、清洁设备以及遵守安全规程,防止机器在维护期间意外启动。

结果:定期维护提高了设施的正常运行时间、水质和环境绩效。这种积极主动的方法意味着更少的意外,并为现场所有人员提供更安全的操作。

AQUA 专家:Adan Preciado
Adan在一次炼油厂全厂范围的审计中展现了他卓越的安全知识,令一位安全审计员当着全厂团队的面称赞了他的专业技能。Adan的专业素养体现了每位AQUA专业人员背后严谨的培训。

“在我17年的工作生涯中,我从未见过像Adan这样的人,入职仅四个月就具备了如此深厚的安全知识和理解能力。”
北加利福尼亚州炼油厂安全审计员

得克萨斯州水处理的快速响应

解决方案:得克萨斯州一家新的微电子工厂需要临时废水处理系统,以支持施工设计到建造阶段的运营。赛莱默AQUA的专业人员迅速介入,快速搭建了三套移动系统。这些系统包含预处理、反渗透和超纯水组件,旨在为施工期间的生产提供优质冲洗水。

结果:这些临时系统使生产保持正常进行并超出了预期,因此该工厂延长了合同并选择让赛莱默来建造永久性处理系统。

AQUA 专家:Andy Anderson、Heath Sutton、Adam Gonzales、Hector Cabuto
这支专家团队在紧迫的工期内,连续不断地将精力投入到工作中,并运用他们的专业技术。Andy和Heath负责安装工作,Aadm和Hector则在现场提供实际支持。

“你们的现场服务堪称一流。Heath干劲十足,总能把事情办好。Andy夜以继日、不眠不休地完成了布线和控制工作。他们的付出真的值得赞赏。”
微电子厂首席项目经理