您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode

Vortisand 系统可解决悬浮固体问题并保持热交换器清洁

一家能源服务提供商在路易斯安那州设计并建造了一个新的区域能源中心。该设施服务于 15 个方形城市街区周围 1200 多万平方英尺的商业地产,可提供 33000 多吨的冷水和空调制冷能力。 

挑战

近期的风暴天气对区域能源中心的大量冷却水供给造成不良影响,水质也出现下降。使用传统的介质过滤器无法有效地减少大量的 TSS,因此,他们希望更好地了解 Vortisand® 系统及其功能。最终,他们认定,要过滤大量的水,最好的办法是使用 300 gpm  Vortisand 亚微米级过滤系统。 

标准激光颗粒分析表明,80%  TSS 不到 5 微米,而目前的传统 5 微米砂滤器无法高效地降低 TSS 的含量。 

解决方案

仅仅运行几个月之后,该系统就达到了预期的性能。通过保持所设计的效率和减少化学品用量,不仅增加了每年的盈余,还在不到 12 个月的时间内收回了投资。 

结果

在最近的一次现场考察中,电厂运营主管声称,他从未见过如此洁净的冷却水。以前困扰整个系统的 TSS 问题已经一去不复返了。在以往,由于悬浮固体产生的生物膜越来越多,他们每年要多次清洁 15 个热交换器。但后来,正如这名主管声称的那样。

.

"自从 2010 年安装 Vortisand 之后,我们再也不用清洁这些热交换器了。"
这名主管声称