It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

Evoqua 过滤 Blue Lagoon 水上公园

使用 Defender® 再生介质过滤器,实现一流水质

Blue Lagoon 是一座室内水上公园,位于彭布罗克郡 Canaston Wood 的蓝石国家公园度假村 (Bluestone National Park Resort) 中。园中有一条缓慢流过的滑水道,游泳者可以沿着这条蜿蜒的滑水道,从 Blue Lagoon 滑出到户外的泡泡池。园中还有室内和户外温泉浴场、两块互动式水上游乐区以及一个冲浪池,冲浪池有六种不同的波浪模式和四条各具特色的水道。 

节水是 Blue Lagoon 需要考虑的一个重要因素。  由于游泳者蜂拥而至,每天多达 2500 名包括儿童在内的游泳者慕名而来,因此该设施必须保证水体的清澈程度,而 Evoqua 的池水过滤系统可以确保为游泳池提供水晶般清澈的安全水质,并最大程度减少耗水量、降低能源需求以及尽量减少化学品用量 

挑战

当任何水上公园全年开放并接待大量游泳者时,都需要执行最可靠的水处理。将英国夏季那变幻莫测的天气纳入考虑范围之后,很容易预测该现场的过滤系统的过滤需求。此过滤系统是一个关键组件,可确保水质和游泳者的安全,现场要仰仗 Defender 过滤系统提供的性能。Blue Lagoon 团队致力于提供优质客户体验并引以为豪,他们在 2017 年荣获了威尔士招待奖 (Welsh Hospitality Awards) 中的“年度最佳家庭聚会场所”奖,标志着他们的努力获得了认可。在 Blue Lagoon 经理 Ian Darbyshire 看来,“这证明我们的所有员工都付出了艰辛的努力,并且坚定不移地确保所有的来宾来我们这里游玩时,都能获得美妙、难忘的体验。” 

解决方案

该现场使用了三个 Defender® 系统:两个 SP-55-48-2076 和一个 SP-27-48-487。选择 Defender 过滤器的第一个好处体现在该项目的施工阶段。Defender 系统的所占空间意味着,机房可以更小一些。这样不但能够实现财务效益,还可以节省办公和存储空间。正如 Ian Darbyshire 所说:“景观的布置应当引人入胜,在我们的设计理念中,这是一个非常重要的组成部分,空间的重新部署意味着,主要人员和重要备件始终位于设施的附近。”由于游泳者蜂拥而至,每天多达 2500 名包括儿童在内的游泳者慕名而来,因此该设施必须保证水体的清澈程度。该现场需要使用一个能够解决这一问题的过滤系统。Ian Darbyshire 表示:“我们依靠 Defender 再生介质过滤器来确保水体始终水晶般清澈、让游泳者们乐在其中并保证他们的安全。使用这种设备,我们的团队可以专心致志地为客户打造非凡的体验。”  

该现场采用一个定时抖动序列,这样无论是在开放时间之前和之后,都无需手动执行反洗过程。由于能够相对轻松地定期维护 Defender 再生介质过滤器,而且无需更换和处置成吨的沙子,因此 Blue Lagoon 受益良多。 

"景观的布置应当引人入胜,在我们的设计理念中,这是一个非常重要的组成部分,空间的重新部署意味着,主要人员和重要备件始终位于设施的附近”,Blue Lagoon 认为。“我们依靠 Defender® 再生介质过滤器来确保水体保持水晶般清澈、让游泳者们乐在其中并保证他们的安全。”使用这种设备,我们的团队可以专心致志地为客户打造非凡的体验。"
Ian Darbyshire, 在 Blue Lagoon 经理