It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

臭氧解决李斯特菌问题

臭氧发生器帮助挪威的鱼类加工厂消灭李斯特菌

放眼全球,有些食品加工厂和熏制厂的产品曾经受到李斯特菌感染,因此被政府机构责令关闭。  李斯特菌病是一种非常严重的感染,当摄入了受到感染的食品时,免疫系统脆弱的人可能会因此丧命。  致病因子是李斯特菌,食品行业需要使用次氯酸钠(漂白剂)、过醋酸和其他化学品,以确保对食品接触表面和设备进行消毒。 

挑战

越来越多的证据表明,很多细菌出现了耐化学品菌株,包括李斯特菌、气单胞菌和蜡样芽胞杆菌。当然,可以使用一些抗微生物药剂替代品,但它们大多难以处理,并可能引发健康和安全问题。有一种替代品虽然已经面市多年,但直到最近依然没有在食品加工行业中推广开来,那就是臭氧。臭氧是一种强大的消毒剂,也是一种环保型的替代品,不会残留任何化学品副产物。 

最近,挪威的一家鱼类加工厂检测到李斯特菌,并联系了 Evoqua 在挪威的合作伙伴——Naustor Technology 的员工 Trond Storebø 来解决这一问题。在过去的 15 年间,Trond 一直致力于为工业捕鱼船安装 Evoqua 臭氧发生器,因此非常熟悉这一行业的要求。 

解决方案

在三周时间内,Naustor 获得了 Evoqua 的新 PC 系列臭氧消毒系统之一。PC 系列是一个安装在推车上的装置,可以在食品加工厂的任意位置即时提供臭氧水。车载发生器利用环境空气和电力生产臭氧,因此构成了一个完全自主的解决方案,能够为即插即用应用提供便利。PC 系列采用全不锈钢材质,包含车载无油空气压缩器、泵和尾气消除装置,对操作员来说十分安全。使用该技术,用户还可以调节臭氧输出,这意味着更高的灵活性和更广泛的用途。 

臭氧的作用速度比基于氯的化学品更快 - 当浓度为 2.5 mg/l 时,几乎可以即时消毒 - 它会破坏形成附着性生物膜的胞外多糖。  

"在客户开始使用移动式臭氧系统之前,他们利用化学品来消毒,但无法去除细菌. 而引入臭氧之后,他们在工厂、加工机械或最终产品中没有检测到任何李斯特菌。"
Trond Storebø 表示

结果

使用臭氧让产品变得更加安全,延长了生鲜食品的保质期,并保护了该公司的品牌。员工们还发现,工厂中的气味变淡了,因为臭氧还去除了鱼类在地板上造成的光滑粘膜。这样就为每一个人创造了一个更好的工作环境,此外,臭氧也是一种实用的方法,因为可以在现场安全地生产臭氧,使该公司能够生产自己的消毒剂。