It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

CEDI 常见问答

了解CEDI为您的净水需求所提供的一切。

答:连续电去离子(CEDI)是一种无化学成分的自再生技术,用于提供稳定的高质量去离子水。

随着用于再生和废物中和的化学品的成本不断增长,以及处理危险化学品的安全问题日益突出,许多工业客户开始寻求替代成本高昂的现场可再生离子交换来生产超纯水。Evoqua品牌IONPURE®提供了该解决方案。CEDI于1987年首次商业化,我们提供了数千个模块,以0.013 m3/h(0.06 gpm)至22.7 m3/h(100 gpm)的容量输送超纯水。

简而言之,CEDI是一种水处理工艺,它使用离子交换树脂、离子交换膜和直流电的组合来连续去离子水,而无需使用化学品。避免使用化学品有助于降低系统的操作和维护成本,从而提高您的底线。

答:虽然离子交换和EDI都使用离子交换树脂,但去除机理却截然不同。传统的离子交换利用化学再生的离子交换树脂,其在捕获(耗尽循环)和释放(再生循环)模式下工作。这将导致在服务周期结束时离子突破,并在下一个服务周期开始时冲洗再生剂。容量和选择性是操作模式中最重要的树脂性能。

CEDI利用反应/传输机制在直流电场的影响下通过树脂去除离子。这需要一个连续的路径,类似的电荷树脂珠。运输主要通过树脂珠的表面进行。通过树脂珠的运输(颗粒扩散)可能受到限制。

与传统的混合床去离子系统相比,CEDI的一些主要优势包括:

  • 无酸或碱的散装储存、泵送、废物中和或处置问题
  • 由于较低的人力需求以及缺乏化学再生,降低了运营成本
  • 更小的足迹
  • 更安全、更一致的操作

答:世界各地的发电厂正在淘汰用于IONPURE CEDI模块的传统MBDI,为锅炉提供蒸汽。设计类似于反渗透(RO)系统,它们与RO一起用作锅炉给水和冷却塔应用的抛光步骤。对于锅炉,模块提供去离子水以产生蒸汽,从而转动涡轮机

答:半导体设备制造商需要最高纯度的水质,需要极低水平的污染物,如钠、二氧化硅和硼。微电子制造业还需要低维护技术,该技术将以最少的停机时间高效运行。安全也是一个行业关注的问题,这就是为什么越来越多的制造商正在寻找一种能够减少化学品使用的系统。我们的CEDI模块设计用于提供连续不间断的超纯水供应,并具有不使用化学品的额外好处。

答:你所知道大多数大型跨国制药公司都使用CEDI技术吗?前十大制药公司中的大多数拥有并运营多个可消毒热水LX-HI装置。IONPURE LX CEDI模块是市场上唯一允许在无温度梯度的情况下进行瞬时热水消毒、在消毒过程中在高达60°C(140°F)和2 bar/30 psi给水压力下连续运行的模块。安装/启动后,无需重新拧紧这些模块。IONPURE LX-X和LX-EU CEDI模块也可用于不需要热水消毒的制药应用。

答:我们的低流量模块广泛应用于实验室、医院和大学,包括:实验室中央水系统,实验室用台式高纯水系统,供给高压灭菌器和临床分析仪等设备。