It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

搜索结果

搜索结果

  • 网络安全系列:立即着手规划,做好智能应急响应

    赛莱默正在与世界各地的客户合作,帮助他们建立弹性网络,包括加强网络安全保护。在接下来的几个月里,赛莱默的专家们将就水务运营商和用户最关心的问题以及加强网络安全的策略,谈谈他们自己的见解。在本文中,赛莱默产品安全副总裁兼主管Clay...
  • 赛莱默计量技术帮助水务局挽回100万美元收入流失

    在美国乔治亚州的克莱顿县,一个水务部门由于水表计量不准,每年的收入流失超过100万美元。为了阻止收入流失,克莱顿县水务局(CCWA)积极寻求各种创新方案,比如先进的监测和管理工具。在赛莱默数字解决方案的帮助下,CCWA对计量系统的操作进行了全面分析,并采用数据驱动型方法来量化供水平衡,对表观漏损有了更好的了解。在找出无...
  • 赛莱默推出飞力Biboα,水务数字转型之旅再树里程碑

    赛莱默正式推出飞力 Bibo α ,这是一款突破性的智能排水泵,旨在彻底改变工业应用中的排水操作并开创新一代的智能泵送解决方案。 随着行业越来越多地采用智能技术来优化水务管理,赛莱默旗下的飞力品牌顺势推出 飞力 Bibo α...
  • 污水处理厂采用新型生物处理系统将能耗减少20%

    赛莱默创新解决方案帮助改善当地河流水质。 位于意大利北部的Alto Seveso城市污水处理厂负责处理当地纺织品制造商产生的污水。该厂希望在降低排污风险的同时,节约能耗。借助赛莱默的创新生物处理系统,这家工厂已将能耗减少了20%,并改善了附近塞维索河(Seveso River)的水质。 Alto...
  • 赛莱默的SmartBall和PipeDiver技术在不中断服务的情况下对管道进行评估

    当西班牙加泰罗尼亚地区的港口城市塔拉戈纳的一条主输水管道爆裂时,当地水业联盟需要迅速对管道状况进行评估。在不中断客户服务的情况下,赛莱默(Xylem)的SmartBall®和PipeDiver®技术检测到12处管道泄漏,并且有针对性地对需要维修的三段管道进行了修复。 塔拉戈纳水业联盟(Consorci...
  • 赛莱默发布针对便携式泵的欧V柴油机法规指南

    随着欧V柴油机排放标准即将实施,赛莱默制定了一份指南,帮助其泵客户完成过渡。该指南概述了欧V法规以及维护泵和最大限度延长车队正常运行时间的最佳实践。此外还介绍了赛莱默最新推出的符合欧V标准的泵和智能监控技术。...
  • 新加坡海岛度假胜地实现水务管理现代化

    新加坡是一个城市型岛国,拥有560多万人口,占地约710平方公里,每天的用水需求约为4.3亿加仑。为了满足其水务管理需求,新加坡必须制定创新的解决方案来收集、处理和再利用全国各地的污水和雨水,包括新加坡的圣淘沙岛度假胜地。...
  • 雨水调蓄池:解决沉积问题

    当暴风雨来袭时,雨水调蓄系统对于防止溢流和保护社区至关重要。然而,沉积是调蓄池中的一个主要问题。了解比利时一家处理厂是如何使用赛莱默的技术和工程专业知识来解决这个问题的。...
  • 智慧水务影响与好处方面的五位专家

    世界各地都已经在使用智慧水务解决方案。我们向来自公用事业公司、研究机构和非营利性组织的五位专家请教了水行业的各大挑战。他们针对智慧水务技术如何能够帮助解决这些挑战以及如何能够加快智慧水务技术的实施进行了探讨。 1. “以新的创新方式应对风险的颠覆性解决方案” Katharine Cross...
  • 智慧水务:环境监测与分析

    智慧水务技术帮助您实时有效地监测生态系统。这种监测方法让您能够就地表水水质、地下水资源以及海洋和沿海活动作出更明智的决策。了解赛莱默 (Xylem) 的智能技术如何检测密西西比河和里约热内卢的趋势及情况。...
  • 气候变化模型如何帮助南佛罗里达州规划未来

    一旦气候变化,南佛罗里达州就经常深陷水灾之害。该地区800万居民居住的部分城镇仅高出海平面几英寸。随着海平面上升,风暴将海水推向岸边,南佛罗里达州水资源管理区(South Florida Water Management District)的工作人员就要第一个面临难题。...
  • 赛莱默跻身《财富》杂志“改变世界”排行榜前十

    赛莱默被《财富》(Fortune)杂志列入2018年“Change the World”(改变世界)排行榜,该榜单列出了50家通过核心业务战略对社会产生重大影响的公司。赛莱默在排行榜上名列第七,该公司通过其创新的解决方案帮助解决世界各地的水资源问题,创造了切实的社会价值。 赛莱默总裁兼首席执行官潘德克(Patrick...
  • 如何为水务设施做好应对飓风和洪水的准备

    大约25%的下水道溢流是由暴雨、融雪和地面 水 饱和等天气事件造成的。 赛莱默已经帮助成千上万的公司和社区做好应对这些事件的准备,将损失降到最低。了解应急计划如何为您提供帮助。...
  • 创新紫外线系统减少工厂的能源使用和维护

    经过17年的运行,French Creek污水处理厂的紫外线消毒系统即将走向生命的终点。该工厂决定用赛莱默的威德高Duron紫外线解决方案来更换这个系统,Duron所需的能源和维护大大减少。 French Creek污水处理厂由俄亥俄州东北部的北里奇维尔(North...
  • 实时曝气监测与控制让能耗减少95%

    最近对一家污水处理厂的调查显示,实时曝气监测与控制让回流到主处理工艺的养分减少90%,能耗减少95%。了解赛莱默的解决方案。 由于能源与化学品价格日益提高,并且污水排放限值更加严格,污水处理厂的操作者和设计师面临着越来越高的运营成本。许多污水厂开始采用传感器和自动化来降低运营成本、限制资本支出并提高处理能力。...
  • 在线监测如何才能改善污水公用事业公司的表现

    赛莱默旗下YSI品牌的应用设计师罗伯-史密斯(Rob Smith)博士帮助污水公用事业公司优化表现。史密斯持有环境工程博士学位,之前是一名顾问,帮助规划和设计水回收设施。敬请阅读罗伯完成的问答,了解污水公用事业公司是如何利用实时监测来降低能耗的。 问:你在 YSI 担任什么职位?你是如何帮助客户改善污水处理的?...
  • 德国北威州在去除有机微污染物上发挥先锋模范作用

    负责水污染控制的政府部门正在加强对废水中有机微污染物(又称微量物质)的管理控制。德国的北莱茵-威斯特法伦联邦州(以下简称“北威州”)是一个人口密度极高且高度工业化的地区,这里如今在水环境保护方面正发挥先锋模范作用,包括采用赛莱默(Xylem)的威德高(Wedeco)技术来去除微污染物。...
  • 智慧水务技术与管理

    了解智慧水务技术如何改变水 务 行业 的详情 。看看他们如何降低你的成本和能耗。
  • 如何预防下水道硫化氢中毒

    2017年1月16日星期一上午,一家私人工程承包商雇用的四名公用事业工人赶往处理佛罗里达州基拉戈一处污水倒流的投诉。一名工人取下井盖,进入15英尺深的下水道。之后语音通话联系不上。第二名工人下去帮忙后也没有回应,于是第三名工人再次下井。 救援队随后赶到。基拉戈志愿消防部(Key Largo Volunteer...

Create Wishlist

Add to wishlists
Select one or more wishlists.

Item successfully added to wishlist.

Item successfully added to new wishlist.
Item successfully added to existing wishlist.