It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Sensus 射频

用于数据收集的先进慢速移动/快速移动无线电系统

Sensus 射频是一款经过优化的免许可无线电通信系统,适用于电池式端点。这种先进的系统能够从计量仪表端点中检索数据,然后提供这些数据用于进一步处理和分析,为计费和网络管理创建信息。

这种系统能够将使用慢速移动/快速移动系统的移动读取转变为利用固定基础设施的端点远程读取,不会对端点本身造成任何变化。借助我们的中继器和网关,您可以将无线电覆盖范围扩展至最高几千个端点。

Sensus 射频无线电提供两种通信模式。它使用单向的 Bubble UP (BUP) 数据包(提供计量仪表读取和报警信息)快速而可靠地提供必要信息。或者在客户要求的情况下,我们可利用双向模式 (Listen After Talk [LAT]) 提供扩展数据集。在使用双向通信的情况下,用户能够检索包括完整数据记录器历史的所选数据。这种功能可实现对报警级别、报警重置和其他设置的远程配置。

Sensus 射频提供 433 MHz 和 868 MHz 的免费频带。借助于我们的软件工具,您可对设备进行安装和读取设置,并由您来设置端点。我们的软件可让您将工具集成到现有系统中。您可以从端点中导入和导出数据,也可以从网络中读取单个地址或广播。您所收集的数据可用于分析和管理网络以及客户计费。