It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

监测和天文台

赛莱默提供一种小型智能天文台,这是一种灵活的平台,可根据不同供应商的传感器提供量身定制的解决方案。可以定制或使用现成的解决方案,以更好地满足应用要求。 

便于运输和安全启动

因为所有设备都集中在一个平台上,功能测试既简单又安全。设备在运输过程中不会断开连接 - 在试用期间工作的设备也会在部署时工作。在运输和部署过程中,仪表和传感器受到保护,可最大限度地减少延迟和故障。这样可以提供可靠的数据、更高的经济性,而且最重要的是可以满足最后期限的规定。

长期部署

小型智能天文台可以使用相对较大的电池组,以便可以延长部署时间(如果需要,可以延长至几年)。可以使用不同类型的电池,找到正确的类型非常重要。一个有趣的解决方案是采用搭载碱性电池的大箱,它可以不受运输限制约束,并允许从本地购买所能负担的标准电池。

简单的数据通信

在整个测量期内,可将收集的数据存储在仪表中,也可以通过声学调制解调器发送到地面。将一组声学数据传输到水面上的浮标,通过无线电或卫星进一步传送数据,可将数据直接传输到办公室的数据库中。现场浮于水面的船只可通过声学通信收集数据,无需使天文台浮出地面。采用此方法,您将以低成本获得相对“新”的数据。声学数据传输可作为集成应用程序使用。在浅水区域,平台可以配备到岸上的电缆,既可以为仪表供电,也可以实时显示数据。

容易升至水面

小型智能天文台可配备简单而可靠的声学释放装置。其可以配备Argos或Iridium Beacon和闪光灯,以帮助在水面上进行检索。采用这种方式,其可以快速、轻易地进行检修和恢复作业。

回收利用

该平台可重复使用,从而确保所有者具有明显的经济优势。如果需要新的传感器或做出其它改变,通常很容易做出此类修改。