It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Une agence de l’eau a diminué de 30 % l’énergie consommée par les pompes de forage grâce à Xylem

Une agence de l’eau a diminué de 30 % l’énergie consommée par les pompes de forage grâce à Xylem

Une importante agence de l’eau dans la région de la Calabre en Italie a récemment lancé l’extension et la modernisation de son réseau d’approvisionnement en eau potable. L’agence, la Società Risorse Idriche Calabresi (Sorical), souhaitait profiter de ce programme pour restaurer le rendement hydraulique de ses opérations. Les pompes de forage Lowara de Xylem ont permis à l’agence de réduire de 30 % la consommation d’énergie de chaque puits. Par ailleurs, la cadence d’extraction a doublé, voire dans certains cas triplé. L’une des missions de Xylem est en effet d’aider les collectivités de par le monde à optimiser la gestion de l’eau et de promouvoir la durabilité.


L’agence de l’eau Sorical fournit plus de 274 millions de mètres cubes d’eau par an dans la région de la Calabre, qui compte 1,96 million d’habitants. L’agence est responsable de la gestion de l’important réseau d’approvisionnement en eau et des stations d’épuration. Chaque jour, elle fournit de l’eau à pratiquement toutes les collectivités de la Calabre, grâce à 6 000 kilomètres de canalisation, 300 stations de pompage et 900 réservoirs et bassins.

Même si les conditions météorologiques et hydrogéologiques de la région peuvent laisser croire qu’elle est riche en eau, ces ressources sont affaiblies par le changement climatique, les faibles pluies et la surexploitation par les hommes.

Pour répondre à ces défis, la Sorical évalue et surveille chaque jour les ressources disponibles et les demandes en eau. Elle met également au point des projets pour reconfigurer, étendre et moderniser les installations. À ce jour, l’agence a investi 256 millions d’euros dans ces stations, en plus des investissements prévus dans les dix prochaines années. Ces projets se concentrent principalement autour d’un entretien extraordinaire des stations afin de prolonger leur durée de vie, ainsi que le remplacement des conduites d’eau abimées ou trop vieilles.

Rénover les puits existants pour améliorer leur efficacité

Une grande partie des travaux de maintenance effectués par l’agence consiste à entretenir, de manière régulière et extraordinaire, les puits existants afin d’améliorer leur consommation d’énergie. L’entretien est crucial dans les processus de l’agence dans la mesure où la majorité de l’eau potable de la Calabre est extraite de sources souterraines grâce à un réseau de près de 300 puits.

Un bon exemple de ce travail de maintenance est l’amélioration de plusieurs champs de captage. L’eau extraite de ces puits est distribuée aux villes situées entre la mer Ionienne et le plateau montagneux de la Sila. Certains de ces captages, installés à la fin des années 1980, montraient des signes d’usure et de détérioration due à leur âge, tels que des drains bouchés, de la corrosion, ainsi que des filtres et des conduites incrustés. Ces facteurs, associés au fait que les pompes étaient elle-mêmes usées, augmentaient les dépenses d’énergies et les coûts.

Afin d’améliorer les opérations et de limiter ce problème, la Sorical a envisagé de restaurer entièrement le rendement hydraulique des puits grâce à un brossage mécanique, des jets d’eau et d’autres types de méthodes. Ces mesures ont permis d’éliminer les incrustations et les dépôts accumulés à l’intérieur des conduites, de rénover les filtres et d’enlever le sable et les débris. 

La Sorical a également remplacé les pompes de cinq puits par des modèles de pompes de forage submersibles Lowara Z8 de Xylem. Les pompes sont conçues pour être extrêmement efficaces. Elles comprennent des bagues d’usure dynamiques qui réduisent au maximum les pertes hydrauliques, la consommation d’énergie et qui empêchent les pompes de se bloquer pendant les périodes d’inactivité. Les pompes sont idéales pour extraire de l’eau de puits profonds, augmenter la pression et distribuer de l’eau dans les systèmes municipaux et industriels. 
 
Xylem brands have been producing borehole pumps since 1931, including supplying borehole pumps to the International Exhibition in Paris in 1937. The Lowara pump's dynamic wear ring is a unique Xylem solution developed after many years of research and experience. The dynamic design gives it key advantages at high and low pressure. In addition, the rings reduce wear by minimizing the internal flow through the wear ring clearance, so that less solids, such as sand, are carried into the wear ring area.

Doubler ou tripler la vitesse d’extraction

Grâce aux pompes Lowara et à l’entretien mené par l’agence, la Sorical a réduit de 30 % la consommation d’électricité de chaque puits. Les améliorations et la rénovation ont permis de doubler voire, dans certains cas, de tripler le volume d’eau extrait de chaque puits.

En plus de ce chantier, la Sorical remplace des pompes obsolètes notamment par des pompes de grande qualité, peu consommatrices d’énergie. Cela a conduit à une économie d’énergie de près de trois millions d’euros.

Parmi les fournisseurs de pompes, Xylem a fourni plus de 35 pompes de forage Lowara pour les puits de la région. Ces pompes font partie de la série Z de Lowara (Z8, Z10, Z12), fabriquées en acier inoxydable et équipées d’hélices semi-axiales. Elles sont donc un choix idéal pour les environnements corrosifs et abrasifs. Les pompes sont également très efficaces, à la fois pour les performances hydrauliques et l’économie d’énergie, ce qui les rend particulièrement fiables et durables.

Grâce à la politique d’amélioration continuelle des opérations menée par la Sorical, associée à l’installation de pompes de forage efficaces du point de vue énergétique de Xylem, l’agence permet à toute la région de bénéficier d’un service de distribution de l’eau plus durable.

Pour en savoir plus sur la manière dont Xylem aide ses clients à améliorer la durabilité de leurs installations, découvrez notre Rapport sur le développement durable.