It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Services d’eau

The charming Bavarian town of Großostheim, less than an hour southeast of Frankfurt, is home to picturesque streets filled with half-timbered houses and an...

All Posts in Municipal Water & Wastewater

Grâce à un système intelligent, les pompes à eaux usées de Yorkshire Water ne sont plus bloquées

La société de services publics Yorkshire Water, qui fournit des services d’eau à 5 millions de personnes en Angleterre, perdait trop de temps à régler les...

4 avantages de la technologie du jumeau numérique pour les services publics de l’eau

Tout le monde parle de la technologie du jumeau numérique, mais quelles en sont les applications les plus pratiques et les plus bénéfiques pour les services de...

Créer un environnement de travail plus égalitaire et inclusif dans le secteur de l’eau

Les femmes sont nettement sous-représentées dans le secteur de l’eau, mais comment changer cet état de fait ? C’est l’un des sujets abordés lors d’une session...

Un service public réduit de 32 % le coût énergétique de l’aération en nettoyant le diffuseur

L’aération peut représenter jusqu’à 60 % du coût énergétique des stations de traitement des eaux usées. La consommation d’énergie augmente au fur et à mesure...