It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Poland. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Zrównoważony rozwój

Zapasy wody naszej planety są ściśle powiązane z najważniejszymi zasobami świata – energią, pracą, kapitałem i żywnością – i są niezbędne dla zdrowia naszej globalnej gospodarki. Jak zauważyła Światowa Ocena Wody Organizacji Narodów Zjednoczonych: „... Ze wszystkich społecznych i naturalnych kryzysów, które napotykamy, kryzys wodny jest tym, który leży w sercu naszego przetrwania i naszej planety Ziemi”.

W firmie Xylem rozwiązujemy problemy z wodą. Oznacza to, że staramy się zrozumieć unikalne wyzwania związane z wodą, które napotykają nasi klienci we wszystkich zakątkach globu, i zapewnić skuteczne, zrównoważone rozwiązania w celu zabezpieczenia wody na przyszłość. Ta misja informuje nas o wszystkim, co robimy jako globalny dostawca technologii wodnych oraz jako firma nastawiona na ciągły zrównoważony rozwój.

Nasi koledzy z firmy Xylem rozumieją nasze wspólne zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju nie jako abstrakcyjną koncepcję, ale jako pilną rzeczywistość. Nasze rozwiązania są wdrażane już teraz w miejscach, w których mogą mieć bardzo korzystny wpływ.

Kalifornijska susza jest takim przykładem. Duża oczyszczalnia ścieków w Los Angeles instaluje nasze unikalne rozwiązanie do ponownego wykorzystania wody w ramach projektu, który zapewni 12 milionów litrów dziennie oczyszczonej, poddanej recyklingowi wody w celu zmniejszenia zależności od importowanych zasobów wody pitnej. W Indiach nasze energooszczędne pompy hydrauliczne zostały wybrane do największego na świecie systemu nawadniania, który zapewni pilnie potrzebne dostawy wody do ponad 3000 wiosek i gospodarstw rolnych. W tym roku opracowaliśmy nową platformę do pomiaru pH, która monitoruje zakwaszenie oceanów, które jest jednym z największych zagrożeń dla życia morskiego w związku ze zmianą klimatu. Nasze rozwiązanie wykorzystuje wyrafinowane czujniki optyczne, a także systemy kalibracji i walidacji w celu dostarczenia krytycznych danych, aby lepiej zrozumieć zagrożenie dla naszych oceanów.

Mimo że nadal inwestujemy w innowacje, wiemy, że istnieją zrównoważone rozwiązania. Jesienią ubiegłego roku opublikowaliśmy raport badawczy, w którym nakreślono, jak zastąpienie starszych urządzeń do oczyszczania ścieków dostępnymi, energooszczędnymi technologiami może zmniejszyć o połowę związaną z tym globalną emisję energii elektrycznej. Co więcej, 95 procent tego zmniejszenia emisji można osiągnąć przy ujemnym lub neutralnym koszcie ze względu na niższe zużycie energii. Rezultatem jest scenariusz, w którym każdy zyskuje, zarówno nasi klienci, jak i okoliczne społeczności, gdzie celem jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Jesteśmy zaangażowani w rozwiązywanie globalnych problemów związanych z wodą z nastawieniem na zrównoważony rozwój. Jest zakorzeniony w naszych działaniach biznesowych i naszej kulturze. Zobowiązanie to służy jako nasz kompas, ponieważ realizujemy nasze cele biznesowe, pomagając klientom i społecznościom w osiągnięciu bardziej zrównoważonego środowiska.

Zobacz nasz Raport Zrównoważonego Rozwoju.