It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 现场次氯酸钠生成系统

OSEC® B-Plus 现场次氯酸盐生成系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

OSEC® B-Plus 是一个全自动、模块化现场次氯酸盐生成系统,可基于双极电极技术生成 0.8% 浓度的次氯酸钠溶液

OSEC® B-Plus 系统可通过电解盐水生成 0.8% 浓度的次氯酸钠溶液,此过程只需消耗水、盐和电力。通过在现场按需产生次氯酸盐,该系统消除了与运输和存储氯气或商用次氯酸钠溶液相关的问题,非常适合需要氯化处理的任何中等规模和大规模应用。

坚固、精密的池设计
紧凑的设计
整个系统经过全面测试
可直接检修所有组件
涉水证书

本质安全型的系统设计可以在产品的整个寿命内保护用户,并提供安全的水处理消毒剂
最高的流程效率可快速实现投资回报 (ROI)
可靠的运行可最大程度地减少维护,并降低潜在停机风险
紧凑的模块化方法非常适合氯转换和 OSHG 翻新
可配置的系统提供了完整的解决方案,可以无缝集成到处理设施中
通过全球品牌声誉和本地支持保障,确保安全性和可靠性

技术规范