Xylemでは、EBI 10ワイヤレス温度データロガー、EBI 11ミニ温度圧力データロガー、EBI 12ワイヤレス医療、食品、環境用温度データロガーを含むEbroの計測器の専門校正・修理サービスを提供しています。正確な測定を保証するために、特別に設計された認定校正バスを使用しています。
Ebroの計測器を送信する場合または質問がある場合は、右側のお問い合わせフォームをご利用ください。
![]()
Ebro校正および修理手順
- 右側のフォームを使用してお問い合わせください。弊社から施設への発送を手配するためにお客様に連絡いたします。
- Xylemは、お客様の計測器の正しい動作を評価し、必要な修理と校正に関する見積もりを送信します。
- お客様の承認を受けたら、校正および/または修理を行います。
- 校正プロセスには約2週間かかります。この期間中、ユニットに応じて代替ロガーが利用可能です。
- 計測器が修理/校正された後、弊社のサービスリターンとEbro工場校正証明書が添付されて、お客様に送信されます。
![]()
Ebro校正および修理FAQ
自分でEbroデータロガーを校正できますか?
技術的には、はい、できます。Ebroロガーには、顧客校正が内蔵されています。
ただし、Xylemは、お客様が所有する校正環境よりも厳密な許容範囲で、温度と圧力が制御された環境でロガーを校正します。Xylemはまた、トレーサブルな工場校正証明書を提供し、Ebro製品を製造する事業所による外部「アウト・オブ・ハウス」校正の確実性を提供することができます。
XylemはEbro工場校正証明書を提供していますか?
はい!
校正の期限はいつですか?
校正は期限切れになりませんが、最高の測定