It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

エネルギー&電力

水力発電によるグリーン電力の生成

人類は何千年もの間、水の力を利用して、製材所、繊維工場、トウモロコシ工場などのさまざまな機械を操作してきました。今日、水力発電は、電力を生産するためのグリーンな再生可能エネルギー源です。世界中で生産される総エネルギーの 16% が水力発電によるものです。

Flygt は、セミカプラン型の水中水力タービンを提供しています。地下での水中操作により、目に見えない静かな操作が保証されます。水中タービンは、高い運用効率と優れた信頼性を提供し、トランスミッションシャフト、カップリング、または中間ベアリングがありません。 Flygt水力タービンは、設置とサービスの容易さが非常に重要な小規模水力発電所向けに設計されています。

Energy & Power 地熱
Energy & Power 水力発電
Energy & Power 太陽光発電
Energy & Power 原子力発電
Energy & Power 石炭
Energy & Power Wind, Wave & Tidal