It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Lowara beliefert Courtyard by Marriott in Istanbul

Courtyard by Marriott

Istanbul, Türkei

 

Istanbul ist im Jahre 2010 Europäische Kulturhauptstadt, daher werden mehr und mehr erstklassige Hotels sowie Wohn- und Geschäftszentren errichtet. Auch ein neues Courtyard by Marriott-Hotel ist nun auf der europäischen Seite der Stadt vertreten – ein 4-Sterne-Hotel mit 17 Stockwerken und 262 Zimmern.Der offizielle Vertriebs- und Servicepartner von Lowara in der Türkei, ILPA Su Teknolojileri Ticaret A.S., empfahl und lieferte die bewährten Lowara-Produkte für die Heizungs- und Klimatechnik (HLK), die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung.

Fachwissen und Service in der Gebäudetechnik

Bei der Wahl der Pumpentechnik wurden strenge Auswahlkriterien wie das Preis-/Leistungsverhältnis, die Produktqualität, der Service und die Garantie zugrunde gelegt. Mit entscheidend für die Wahl der Pumpen von Lowara war unter anderem die Tatsache, das Lowara über enormes Fachwissen und eine umfangreiche Produktpalette für den Bereich Gebäudetechnik verfügt.

Pumpen zur Zufriedenheit des Kunden

Das ILPA-Team verstand die Anforderungen und hohen Ansprüche der Bauherren bestens. Darüber hinaus konnten sie beweisen, dass die Lösungen von Lowara den Wert des Projekts noch weiter steigern – besondern durch den Einsatz des Drehzahlregelsystems HYDROVAR® in der Wasserversorgung. Dieses kontrolliert vierzehn vertikale Mehrstufenpumpen der Baureihe SV, jede dieser Pumpen hat eine Förderleistung von bis zu 120 m²/h und eine Förderhöhe von bis zu 330 Metern. Drei mit dem Drehzahlregelsystem HYDROVAR® ausgestattete Druckerhöhungsanlagen sorgen zusammen mit drei nicht drehzahlgeregelten Druckerhöhungsanlagen für den richtigen Druck und gleichzeitig höchste Effizienz und Wirtschaftlichkeit.

Ständig höchste Leistung – in jeder Situation

Das Drehzahlregelsystem HYDROVAR® von Lowara garantiert beständigen, hohen Druck. Alle Leistungsparameter wie Menge und Druck können einfach eingestellt und bei Bedarf verändert werden. Während ungeregelte Pumpen – unabhängig von der tatsächlich geforderten Menge – stets mit voller Leistung arbeiten, passt sich das Regelsystem HYDROVAR® automatisch auch stark schwankenden Anforderungen an.

Geringer Energieverbrauch mit gleichzeitig höchster Effizienz

Die Heizungs- und Klimaanlage wird betrieben von Inline-Trockenläuferpumpen der Baureihe FC, die mit Motoren der höchsten Effizienzklasse EFF1 ausgerüstet sind. Mit diesen EFF1-Motoren wird erheblich Energie und damit Geld eingespart. Insgesamt dieser 20 Pumpenanlagen sind installiert, jede mit einer Förderleistung von bis zu 330 m²/h und einer Förderhöhe von bis zu 89 Metern.

Abwasser einfach entsorgen

Das Abwassersystem besteht aus Schmutz- und Abwasserpumpen der Baureihe DL mit Förderleistungen von bis zu 1.500 m“/h und Förderhöhen bis 82 Metern. Vier Pumpen der Baureihe DLG aus robustem Grauguss und mit offenem Schneidrad fördern das Schmutzwasser mit Feststoffen. Das Schneidrad der DLG-Pumpen zerkleinert und reduziert die schwebenden Feststoffe. Die verbliebenen Feststoffe werden dann zu einer Sammelstelle gefördert. Die Abwasser-Hebestation Doublebox mit zwei DLG-Pumpen befördert das Schmutzwasser zu einem höher gelegenen Kanal. Sechs weitere DLC-Pumpen mit Kanallaufrad sorgen für die Entsorgung des Schmutz- und Abwassers.

Höchster Komfort durch zuverlässige Produkte und wirtschaftlichen After-Sales-Service

Rund 5 km nördlich des Flughafens und 25 Minuten vom Stadtzentrum Istanbuls gelegen, feierte das Hotel Courtyard by Marriott Istanbul International Airport im Juni 2009 seine Eröffnung, und Lowara sorgt im Bereich der HLK und Wasserversorgung mit der Zuverlässigkeit seiner Produkte und seinem After-Sales-Service mit für den gesteigerten Komfort für die Gäste.