It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem gewinnt Preis für energieeffiziente Biogaslösung

Xylem gewinnt Preis für energieeffiziente Biogaslösung

Xylem wurde kürzlich für eine Biogaslösung, in der ein Flygt Tauchmotor-Rührwerk verwendet wird, mit einer Silbermedaille für wegweisende Entwicklungen in der Energiewirtschaft ausgezeichnet. Das Xylem Team unter der Leitung von Dr. Eilert Balssen wurde von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) auf der EnergyDecentral Messe ausgezeichnet.

„Bei Xylem streben wir danach, für unsere Kunden innovative, energieeffiziente Lösungen für die wichtigsten Herausforderungen im Hinblick auf Wasser und erneuerbare Energien zu entwickeln“, erklärt Dr. Annita Nerses, Geschäftsführerin und Direktorin des Bereichs Biological Treatment bei Xylem. „Wir freuen uns, dass das bedeutende Potential unserer neuen Produktidee mit diesem Preis ausgezeichnet wurde.“

Das Xylem Team erhielt diese Auszeichnung für die Entwicklung eines Produktkonzepts für einen einzigartigen Fermenter-Wärmetauscher, der auf dem Flygt Tauchmotor-Rührwerk von Xylem basiert, einem führenden Hersteller von Rührwerken für Biogasanlagen, die Industrie, für erneuerbare Energien und die Abwasserwirtschaft.

Ein Konzept, das eine hohe Wärmeübertragungsrate garantiert

Biogas-Fermenter haben einen hohen Wärmebedarf, da eine konstante Temperatur von 40 °C gehalten werden muss, damit die Bakterien Biogas produzieren können. In den Heizsystemen, die derzeit in Fermentern eingebaut sind, werden Heizungsrohre in der Nähe von oder im Inneren der Fermenterwand geführt. Da die Strömungsgeschwindigkeit an der Wand jedoch sehr niedrig ist, sind somit sehr viele Rohre erforderlich.

Xylems innovatives Produktkonzept besteht aus einer kompakten, im Biogas-Fermenter installierten Einheit aus Wärmetauscher und energieeffizientem Flygt Tauchmotor-Rührwerk, bei der der Wärmetauscher direkt vor dem Flygt Rührwerk positioniert wird, wo die höchste Strömungsgeschwindigkeit herrscht. Somit wird eine optimale Wärmeübertragung garantiert. Das System, das auf hoher Wärmeleistung und einem schnell laufenden Rührwerk basiert, ist einfach zu bedienen und die effizienteste Alternative.

Diese Einheit, die aus einem Fermenter-Wärmetauscher und einem Tauchmotor-Rührwerk besteht, kann ohne größeren baulichen Aufwand installiert und auch in bestehenden Tanks eingebaut werden. Die Installation dauert nur wenige Stunden, kann bei laufendem Fermenter durchgeführt werden und vereinfacht somit die Wartung oder das Nachrüsten der Installation.

Weitere Informationen über Flygt Tauchmotor-Rührwerke finden Sie hier.

von Simon