Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
An der Entwicklung von Chinas größter unterirdischer Kläranlage beteiligt

An der Entwicklung von Chinas größter unterirdischer Kläranlage beteiligt

Xylem wurde damit beauftragt, die Entwicklung der größten unterirdischen Kläranlage in China zu unterstützen. Dank der neuen, 31 Hektar großen Huaifang Kläranlage wird sich die Lage im Hinblick auf die Aufbereitung von Abwasser entspannen, die derzeit im Süden von Peking spürbar angestrengt ist und die Wasserqualität des Liangshui-Flusses verbessern.

Unter den mehr als 600 Städten in ganz China haben fast die Hälfte mit Wasserknappheit zu kämpfen*. Peking, Chinas weitläufige und dicht bevölkerte Hauptstadt, ist eine der Städte, die derzeit an akuter Wasserknappheit leiden, und recyceltes Wasser wurde als wichtiger Faktor für die zukünftige Wasserversorgung der Region identifiziert.

2013 verabschiedete Pekings Stadtregierung einen Dreijahresplan, um den Bau von Klär- und Wasseraufbereitungsanlagen zu fördern und somit die Versorgung mit aufbereitetem Wasser auf 4,13 Millionen Kubikmeter pro Tag bzw. 1,1 Milliarden Kubikmeter pro Jahr für die Region Peking zu erhöhen. Diese progressive Initiative hilft der Stadt, weniger anfällig zu sein und eine nachhaltigere Zukunft aufzubauen. Das Brauchwasser wird für industrielle und öffentliche Zwecke verwendet, während der Schlamm geklärt und zum Auffüllen von Gelände sowie zur Bodenverbesserung in Wäldern eingesetzt wird.

Moderne, energieeffiziente Technologien

Die neue unterirdische Kläranlage macht Flächen frei und sorgt dafür, dass von der Anlage ausgehende Geräusch- und Geruchsbelästigungen eingeschlossen werden. Das Projekt wird nach seiner Fertigstellung den Bewohnern des Fengtai Districts Huaifang im Hinterland von Peking zugutekommen.

Zur Anlage gehören vier 160 m2 große Bioreaktoren. Diese Technologie sorgt dafür, dass die Qualität des aufbereiteten Wassers der Stufe vier (IV) der Umweltqualitätsnormen für Oberflächengewässer entspricht. Das bedeutet, dass das Wasser zur Landschaftspflege sowie für industrielle, öffentliche und andere Zwecke genutzt werden kann.

Xylem hat zehn Zulaufhebepumpen, 320 Rührwerke für das Belüftungsbecken für die biologische Reinigung, 52 Pumpen für die Membranfiltrierung des Aufbereitungsprozesses und zwei Pumpen für den Transport des geklärten Wassers zu einem oberirdischen Feuchtgebiet geliefert.

„Bei Xylem streben wir danach, Gemeinden zu helfen, schwierige Wasserprobleme zu lösen, und wir sind stolz darauf, in diesem einzigartigen Projekt eine wichtige Rolle zu spielen“, erklärt Shuping Lu, President von Xylem China. „Die Anlage umfasst moderne, energieeffiziente Technologien, die entscheidend zu einer nachhaltigen Zukunft mit gesicherter Wasserversorgung beitragen und gleichzeitig wertvolle, ökologische Vorteile mit sich bringen.“

*http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-12/29/content_22850887.htm

von Chad Henderson