您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
优化您的污水泵

优化您的污水泵

经常堵塞的污水泵可能导致成本高昂的养护及停机,还可能浪费大量能源。让我们看看全球的污水泵站怎样因更巧妙的污水泵设计与控制装置而受益

路易斯安那州杰斐逊教区的污水泵站一直存在严重的堵塞问题。养护相关成本及工时不断增加,更别提对每座泵站进行日常检查的需求。

该教区下水道部门主任 Linda Daly 表示:“我们一直致力于寻找可靠的替换泵,因为我们有这么多座存在堵塞问题的扬水站。”该教区拥有500多座泵站,Daly 决定在四座泵站试用赛莱默的飞力 Experior 泵。

去年5月,赛莱默的飞力 Experior 系统安装在所有泵上,同时其中三座泵站还配备了飞力 SmartRun 控制装置。从那以后,这些泵站再也没有提出过养护要求,系统总体节能50%。

Daly 表示:“即使在暴雨滂沱以及进水和渗水的情况下,采用赛莱默系统的四座泵站也没有发生过任何污水泵故障。”

三大核心部件

飞力 Experior 在杰斐逊教区所取得的成功可归功于三大核心部件:水力端、电机及控制装置。在液压装置方面,飞力 Experior 采用具有自清洁无堵塞叶轮的飞力 N-技术,可实现持续的高效率。电机则利用最先进的计算程序制造,专门满足污水泵的需求。

最后,飞力 SmartRun 控制装置经过特别设计,总能找到最佳的“工作点”,以最大限度地减少摩擦损失,最大限度地提高泵系统效率。飞力 SmartRun 预设有关键的污水泵送功能,有助于确保发挥变速泵的最大效益。

能耗测试

在瑞典中部达拉那 (Dalarna) 的市政污水泵站,大部分能耗损失为摩擦损失。泵站还必须应对进水量变化巨大的问题;雪水融化的春季,或在暴雨过后,进水量就会骤增。因此安装了超大型泵,以防止洪水泛滥,尽管这些泵的能耗超过进水量正常情况下的必要能耗。

用一台飞力 N 泵与一台竞争性泵交替运行的方式,在该泵站进行了一次能耗测试。在安装飞力 SmartRun 来控制飞力 N 泵后,关闭竞争性泵,然后再次测量能耗。结果不言而喻:采用飞力 SmartRun 控制装置的飞力 N 泵节约能源近50%。

赛莱默污水输送业务部主管 Anders Fredriksen 表示:“如今,一般有两种污水泵系统控制方式。传统的开关控制使用简单,但功能优化的机会有限,而变频驱动微调的可能性更多,但安装复杂,难以优化。SmartRun 集变频驱动的先进功能与简单直观的界面于一身,从而解决了这一问题。内部功能多种多样,同时界面操作简单。” 

视频:了解关于杰斐逊教区污水解决方案的更多信息

http://www.youtube.com/watch?v=8MrSM0Q2dYQ

通过 Isabelle Kliger