Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

Rückfluss

Anwendung

Dieser Anomalietyp gilt für Abwasserpumpstationen, für die der Pumpenbetriebsstatus und der Wasserstand verfügbar sind.

Beschreibung

Die Benutzer werden über diese Anomalie informiert, wenn diese Bedingungen erfüllt sind:

  • Der Wasserstand steigt direkt nach dem Stoppen einer Pumpe deutlich an.
  • Wenn die Pumpe stoppt, steigt der Wasserstand deutlich schneller als beim Pumpenstart.

Mögliche Ursache

Ein Problem mit dem Rückschlagventil der Pumpe

Zugehörige Diagramme zur Bewertung

Anweisungen dazu, wo die zugehörigen Diagramme zur Untersuchung zu finden sind, finden Sie unter „Wo finde ich die Anomaliediagramme zur Untersuchung?“ unter Ereignis-FAQs > Anomalien .

Beschreibung des Diagramms Am ersten Tag, an dem die Anomalie erkannt wurde

Das Diagramm zeigt die folgenden Daten:

  • Der Betriebsstatus jeder Pumpe in der Anlage
  • Der Wasserstand, falls vorhanden

Der Zeitraum des Diagramms ist der Tag, an dem die Anomalie mit der maximalen Auflösung gestartet wurde.

Das Diagramm ermöglicht dem Benutzer die Bewertung des Problems, das die Anomalie verursacht hat.

Beschreibung des Diagramms Der aktuelle Zustand der Anlage

Das Diagramm zeigt an, wann die Anomalie aktiv ist. Das Diagramm zeigt die folgenden Daten:

  • Der Betriebsstatus jeder Pumpe in der Anlage
  • Der Wasserstand, falls vorhanden

Der Zeitraum des Diagramms ist der vergangene Tag mit der maximalen Auflösung.

Das Diagramm ermöglicht dem Benutzer die Bewertung des aktuellen Zustands der Anlage.

Beschreibung des Diagramms Pumpenauslastung

Die Tabelle zeigt die tägliche Nutzung jeder Pumpe in der Anlage. Der Zeitraum im Diagramm beträgt mehrere Tage. Das Diagramm ermöglicht dem Benutzer die Bewertung der folgenden Elemente:

  • Die Pumpenauslastung während des Zeitraums
  • Bei Mehrpumpenstationen Unterschiede in der Auslastung zwischen den Pumpen während des Zeitraums

Auswertung der Diagramme, Beispiel 1

In diesem Beispiel ist die Anlage eine Abwasserpumpstation mit zwei Pumpen, die regelmäßig wechseln.

Das Diagramm Der erste Tag, an dem die Anomalie erkannt wurde, zeigt, dass der Wasserstand ab ca. 11 Uhr am 10. Januar schnell ansteigt, sobald die Pumpen anhalten. In weniger als einer Minute steigt das Niveau auf die Hälfte des Niveaubereichs zwischen dem Startniveau und dem Stoppniveau. Das Niveau steigt dann schrittweise an, bis es das Startniveau erreicht.

Dieser Trend des Wasserstands zeigt an, dass kein erhöhter Zufluss vorhanden ist, der zu einem schnellen Anstieg des Wasserstands führt, wenn die Pumpen anhalten. Stattdessen kann es ein Problem mit einem Rückschlagventil geben.

Das Diagramm Der aktuelle Zustand der Anlage zeigt an, dass die Anomalie in dem Moment noch anhält, in dem der Benutzer die Diagramme betrachtet.

Das Diagramm Pumpenauslastung zeigt, dass die Auslastung von Pumpe 1 seit dem 10. Januar erheblich zugenommen hat und viel höher ist als die Auslastung von Pumpe 2. Dieser Trend bestätigt, dass ein Problem mit einem Rückschlagventil vorliegen kann.

Auswertung der Diagramme, Beispiel 2

In diesem Beispiel ist die Anlage eine Abwasserpumpstation mit zwei Pumpen, die regelmäßig wechseln.

Das Diagramm Am ersten Tag, an dem die Anomalie erkannt wurde, zeigt sich, dass der Wasserstand bis 12 Uhr am 30. Juni linear zwischen dem Stoppniveau und dem Startniveau ansteigt.

Um ca. 12:00 Uhr erhöht sich die Laufzeit von Pumpe 1 erheblich.

Nach ca. 19:00 Uhr steigt der Wasserstand schnell an, wenn die Pumpen anhalten. In wenigen Minuten erreicht das Niveau 3/4 des gesamten Niveaubereichs. Das Niveau steigt dann schrittweise an, bis es das Startniveau erreicht.

Dieser Trend des Wasserstands zeigt an, dass kein erhöhter Zufluss vorhanden ist, der zu einem schnellen Anstieg des Wasserstands führt, wenn die Pumpen anhalten. Stattdessen kann es ein Problem mit einem Rückschlagventil geben.

Das Diagramm Der aktuelle Zustand der Anlage zeigt an, dass die Anomalie in dem Moment noch anhält, in dem der Benutzer die Diagramme betrachtet.

Die Grafik zur Pumpenauslastung zeigt, dass die Auslastung der Pumpe 1 seit dem 29. Juni erheblich zugenommen hat und viel höher ist als die Auslastung der Pumpe 2. Dieser Trend bestätigt, dass ein Problem mit einem Rückschlagventil vorliegen kann.

Anomalitätstyp deaktivieren

Wenn das Verhalten, das als Anomalie identifiziert wird, für eine Station normal ist, sollte der Anomalietyp deaktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter „Wie aktiviere oder deaktiviere ich einen Anomalietyp?“ unter Ereignis-FAQs > Anomalien .

Verwandte FAQs

Viele Benutzer hatten ähnliche Fragen zu Ereignissen, Alarmen, Anomalien und Vorfällen.