Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

Secure Connect API

Die Secure Connect-API (Application Programming Interface) gibt den externen Systemen Zugriff auf Secure Connect-Daten. Die folgenden Informationen sind über die APIs zugänglich:

  • Alarmdaten
  • Live-Daten
  • Anlagendaten
  • Gerätedaten
  • Kundendaten
  • Benutzerdaten

Die Secure Connect-APIs werden nur für den Empfang der Daten verwendet. Der Benutzer kann die Geräte nicht über die Secure Connect-APIs steuern oder Daten bearbeiten, indem er einen externen Client hinzufügt.

Externen Client hinzufügen

  1. Melden Sie sich bei Secure Connect an.
  2. Gehen Sie zu Admin > Kunden.
  3. Einen Kunden auswählen.
  4. Öffnen Sie die Registerkarte Externe Clients.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen.
  6. Geben Sie einen Namen ein.
  7. Geben Sie eine Beschreibung ein.
    Es ist optional, eine Beschreibung zu schreiben.
  8. Klicken Sie auf Save (Speichern)

Ein externer Client wird erstellt und der Benutzer erhält eine eindeutige Auth0 Client-IDund ein einmaliges Auth0 Client-Geheimnis. Es ist wichtig, das Client-Geheimnis zu speichern, da es nur einmal angezeigt wird. Für den Zugriff auf die Secure Connect REST APIs ist das Client-Geheimnis erforderlich. Wenn der Benutzer das Client-Geheimnis vergisst, muss ein neuer externer Client erstellt werden.

API-Dokumentation

Die Secure Connect API-Dokumentation ist in der Secure Connect-Anwendung verfügbar. Zugriff auf die Secure Connect API-Dokumentation:

  1. Melden Sie sich bei der Secure Connect-Anwendung an.
  2. Klicken Sie auf das Profilsymbol in der oberen rechten Ecke.
  3. Klicken Sie auf die externen Client-Ressourcen .
  4. Klicken Sie auf den API-Link, um die Secure Connect API YAML-Datei herunterzuladen.

Die heruntergeladene Datei enthält die folgenden Informationen.

  • REST API-Pfade
  • Anfrageformat
  • Antwortformat
  • Schemainformationen

Um weitere Informationen über den Secure Connect-Authentifizierungsmechanismus und den Anruf der Secure Connect-APIs zu erhalten, klicken Sie auf den Link Installationshandbuch auf den Ressourcen des externen Clients. Die heruntergeladene Datei enthält die folgenden Informationen:

  • Einrichten eines externen Clients
  • Abrufen des JWT-Tokens zur Authentifizierung

Verwandte FAQs

Viele Nutzer hatten ähnliche Fragen zu Analytics, Live Data, API und OPC UA Connector.