It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Configurações OPC UA Connector

Todas as configurações abaixo referem-se ao ficheiro custom-config.properties que está localizado em
C:\\ProgramData\\OPCUAConnector\\config\\custom-config.properties.

Especifique a validade do certificado do servidor OPC UA em anos

Por predefinição, o OPC UA Connector criará um certificado pfx para o servidor OPC UA automaticamente. A validade predefinida do certificado é de 50 anos.

A reconfiguração da validade requer a criação de um novo certificado.Os clientes OPC UA que já configuraram também precisam de aceitar o novo certificado

  1. Abra o directório onde o OPC UA Connector está instalado.
  2. Abra o ficheiro custom-config.properties.
  3. Modificar o valor para a propriedade
    connector.opcua.server.certificateValidityYears.
  4. Altere o nome ou elimine o certificado pfx anterior na pasta/segurança de instalação do fornecedor. Este passo é necessário para criar um novo certificado com a nova validade.
  5. Reinicie o OPC UA Connector. Se o OPC UA Connector estiver a funcionar como um serviço Windows, utilize o -opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat 

Especifique o certificado e a palavra-passe do servidor OPC UA

Por predefinição, o OPC UA Connector cria um certificado pfx para o servidor OPC UA automaticamente. É opcional fornecer um certificado pfx personalizado.

Utilize a configuração abaixo para especificar o nome do ficheiro do certificado e a palavra-passe.

  1. Abra o directório onde o OPC UA Connector está instalado.
  2. Abrir o ficheiro custom-config.properties
  3. Altere os valores para as propriedades:

    Nome do ficheiro do certificado  connector.opcua.server.certificateFile=certificate-filename.pfx
    Palavra-passe do certificado  connector.opcua.server.certificatePassword=certificate-password


  4. Reinicie o OPC UA Connector. Se o OPC UA Connector estiver a ser executado como um serviço Windows, utilize opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.

O certificado pfx personalizado deve ser colocado na pasta de segurança/pasta de instalação opcuaconnector. Crie a pasta se ela não existir.

Se o ficheiro não existir, o OPC UA Connector criará automaticamente o certificado pfx com a palavra-passe especificada.

Os clientes OPC UA que já configuraram devem aceitar o novo certificado.

Alterar porta do servidor OPCUA TCP

  1. Abra o directório onde o OPC UA Connector está instalado.
  2. Abra o ficheiro, propriedades de configuração personalizada.
  3. Modifique o valor para a propriedade: server.tcpPort.
  4. Reinicie o OPC UA Connector.
    Se o OPC UA Connector estiver a funcionar como um serviço Windows, execute opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.

Alterar porta WebUI

  1. Abra o directório onde o OPC UA Connector está instalado.
  2. Abra o ficheiro, propriedades de configuração personalizada.
  3. Altere o valor para a propriedade: server.port
  4. Reinicie o OPC UA Connector. Se o OPC UA Connector estiver a funcionar como um serviço Windows, execute opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.

Mudar a porta do atuador

  1. Abra o directório onde o OPC UA Connector está instalado.
  2. Abra o ficheiro custom-config.properties.
  3. Alterar o valor para a propriedade: management.server.port
  4. Reinicie o OPC UA Connector. Se o OPC UA Connector estiver a funcionar como um serviço Windows, execute opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.