-
Atlantic Beef Products unlocks growth with wastewater treatment upgrade
Atlantic Beef Products needed more wastewater treatment capacity to support plant growth and the addition of tripe processing. Working with Environmental Industrial Services Inc. (EISI), Xylem modernized the facility's treatment system by implementing membrane bioreactor (MBR) technology and automating key processes while maximizing existing infrastructure. -
Bringing modern efficiency to a historic leisure landmark
Working closely with FT Leisure, Xylem supplied Lowara pumps with integrated Hydrovar X drives, delivering a compact, energy-efficient solution that reduced control panel requirements through pump-mounted variable speed control. The approach simplified system design and installation while helping keep the refurbishment project on schedule. -
Associazione Irrigua di Llíria: digitalizzazione completa del sistema irriguo per migliorare l'efficienza operativa e la resilienza
L'implementazione di una soluzione integrata basata sulla piattaforma Xylem Vue ha consentito all'Associazione Irrigua di Llíria di passare a una gestione digitale, centralizzata e in tempo reale del sistema irriguo. -
Servicios de Agua Drenaje de Monterrey: Reducing non-revenue water and controlling pressure
Regulate and monitor pressures, supervise flow rates, consumption, and non-revenue water (NRW) in different sectors, and bring together system information from various sources including the SADM’s SCADA.
-
Triple A Barranquilla: Controlling water loss and integrating water system management
Improve hydraulic efficiency of the water distribution system for the City of Barranquilla, Colombia and its 14 surrounding municipalities and reduce non-revenue water losses, which were around 50%.
-
CCACVI: Acquisition, implementation, hosting and maintenance of a hypervision solution for water and sanitation systems
The French Community of Communes Albères Côte Vermeille Illibéris (CCACVI) is promoting a hypervision project to streamline its water cycle, based on the Xylem Vue platform. -
CGUCJT: sistema di supporto alle decisioni per il sistema irriguo del Canale Júcar-Turia
L’implementazione della piattaforma Xylem Vue Agrotwin ha consentito alla CGUCJT di adottare una gestione digitale, centralizzata e in tempo reale del principale sistema di distribuzione dell’acqua per l’irrigazione del Canale Júcar-Turia. -
Stadtwerke Trier: ottimizzazione dei processi dell’impianto di depurazione con il supporto dell’intelligenza artificiale
Stadtwerke Trier (SWT) gestisce il principale impianto di trattamento delle acque reflue (WWTP) di Treviri, con una capacità di 170.000 abitanti equivalenti. Per molti anni questa struttura è stata uno dei maggiori consumatori di energia dell’utility, con centinaia di migliaia di chilowattora di energia preziosa prelevati dalla rete pubblica a causa di un controllo inefficace.
-
EWE WASSER GmbH: riduzione di oltre il 26% dei consumi energetici dell’aerazione grazie a un sistema di supporto in tempo reale
Xylem Vue ha contribuito a ridurre di oltre il 26% il fabbisogno energetico per l’aerazione dell’impianto di depurazione di Cuxhaven e a rispettare i requisiti di qualità allo scarico.
-
Meeting stringent copper discharge requirements in cooling tower blowdown
Xylem delivered a compact, portable ion exchange system with SCU metals-removal media and pre-treatment to reduce copper in cooling tower blowdown to the 0.03 ppm discharge limit. Ongoing AQUA pro service support helps keep the system operating reliably with minimal downtime. -
Il data center ad alte prestazioni riduce il rischio di raffreddamento grazie alla strategia di trattamento dell’acqua a fasi
Un leader globale nell'infrastruttura dei data center si è prefissato di costruire un campus di calcolo su larga scala e ad alte prestazioni nel Sud-Centro degli Stati Uniti. Costruito per prestazioni estreme, con topologie elettriche ridondanti, backup completo dell'UPS e della batteria e densità dei rack molto elevate, l'impianto aveva bisogno di un sistema di filtrazione dell'acqua altrettanto resiliente per supportare il raffreddamento primario dell'acqua refrigerata e del chiller adiabatico. Con una capacità di potenza multi-gigawatt, ogni sistema doveva essere progettato in base a un unico imperativo: il funzionamento continuo. -
Nessun margine per i tempi di inattività: Trattamento dell’acqua di raffreddamento ridondante per un data center hyperscale
Un importante operatore hyperscale ha lanciato un nuovo campus di data center in Virginia con un chiaro mandato: progettare un’infrastruttura di raffreddamento per prevenire i tempi di inattività. Con requisiti di alta disponibilità e rigidi vincoli di scarico, il team di progetto aveva bisogno di un partner per il trattamento dell’acqua in grado di fornire rapidamente, adattarsi ai cambiamenti di progettazione nel midstream e integrare ridondanza in ogni componente critico. -
-
Friesland Campina simplifies wastewater management with a long-term service agreement
Xylem automates, upgrades and expands key processes and improves effluent quality through a design-build-own-operate agreement -
Intelligent pumping supports United Utilities' CSO programme
Xylem and United Utilities collaborated to transition 330 sites to just three standardized pump types, simplifying maintenance and cutting inventory by 85%. This smart network rollout also slashes reactive service calls by over 90% while lowering energy consumption by up to 40%. -
Sustainable ultrapure water for solar manufacturing
A leading solar manufacturing facility in India required a reliable, high-capacity ultrapure water solution to support large-scale production while reducing environmental impact and operational complexity. -
Redland City Council: progetto di miglioramento operativo e gestione dei dati dell’impianto di depurazione
L’implementazione di Xylem Vue ha migliorato sensibilmente la visibilità operativa e la capacità di prendere decisioni basate sui dati presso l’impianto di depurazione di Cleveland. -
Città di Kaufbeuren: maggiore efficienza energetica e delle risorse grazie al controllo di processo basato sull’intelligenza artificiale
L’implementazione del sistema Xylem Vue ha permesso di migliorare la gestione delle sezioni di ricircolo, ricircolo dei fanghi e alimentazione dei filtri percolatori.
-
EMASESA: progettazione e implementazion edi un data lake per aumentare l’efficienza idrica ed energetica
EMASESA, l’azienda municipale che gestisce il servizio idrico di Siviglia, è responsabile dell’intero ciclo dell’acqua nella città e in altri dodici comuni dell’area metropolitana. Fondata nel 1974 dal Comune di Siviglia, rappresenta oggi una delle principali realtà del settore idrico in Andalusia e serve oltre un milione di persone, con un consumo medio di 106 litri per abitante al giorno. -
EMASESA: implementazione di un gemello digitale per ottimizzare le decisioni nella gestione dell’acqua potabile e delle acque reflue
EMASESA gestisce uno dei sistemi idrici metropolitani più articolati della Spagna meridionale e serve circa 1,4 milioni di persone nella città di Siviglia e in undici comuni dell’area metropolitana. -
Stadtentwässerung Celle: ottimizzazione dei processi di depurazione con reti neurali artificiali
Xylem Vue utilizza reti neurali avanzate e un gemello digitale per regolare in modo dinamico l’intensità dell’aerazione e il dosaggio dei reagenti in funzione del carico in ingresso. -
La soluzione Xylem risolve le violazioni dei permessi di scarico delle acque piovane
Una raffineria della California meridionale ha risolto le violazioni degli scarichi delle acque piovane in cinque giorni, utilizzando il sistema di trattamento Xylem con argilla d’organo, carbonio e scambio ionico per rimuovere idrocarburi e metalli ai livelli di ppb.
-
Government of the Principality of Asturias: implementation of a DataHub for regional water cycle management
The solution was set up as a regional DataHub based on the Xylem Vue platform, and provides a comprehensive, centralized view of the regional water cycle to accelerate decision-making. -
Confederazione Idrografica dell’Ebro (CHE): sistema di allerta precoce per la prevenzione e la gestione delle alluvioni nel bacino dell’Ebro
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha implementato un sistema di allerta precoce per anticipare piene fluviali, pluviali e flash flood in tutto il bacino dell’Ebro (85.000 km²), integrando dati provenienti da sensori idrologici e meteorologici, radar pluviometrici e modelli di previsione del tempo, per fornire allerte tempestive, mappe e raccomandazioni operative.