It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren

Kommunale Wasseraufbereitung und -wiederverwendung

Innovative Lösungen, um dem wachsenden kommunalen Wasserbedarf gerecht zu werden

Angesichts des zunehmenden Bevölkerungswachstums, der zunehmenden Urbanisierung und der Klimaherausforderungen suchen Kommunen weltweit nach innovativen Möglichkeiten, um Wasserressourcen zu sichern. Die Wasserwiederverwendung entwickelt sich zu einer nachhaltigen, kostengünstigen Lösung, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig die Abhängigkeit von der Frischwasserversorgung zu reduzieren.

Die Wiederverwendung von kommunalem Abwasser hilft Gemeinden

Reduziert den Frischwasserbedarf – hilft, begrenzte Frischwasserressourcen zu schonen, indem der Bedarf an nicht-trinkbarem und Trinkwasser ergänzt wird.

Fördert die Wassersicherheit – bietet eine zuverlässige, dürrebeständige Wasserquelle, besonders wichtig in trockenen oder wasserarmen Regionen.

Unterstützt nachhaltiges städtisches Wachstum – erfüllt den steigenden Wasserbedarf in expandierenden Städten, ohne die natürlichen Quellen zu überbeanspruchen

Steigert die landwirtschaftliche Produktivität – wiederverwendetes Wasser kann Pflanzen, Parks und Landschaften bewässern und enthält oft Nährstoffe, die dem Pflanzenwachstum zugute kommen.

Reduziert die Einleitung in Ökosysteme – minimiert die Freisetzung von aufbereitetem Abwasser in Flüsse oder Ozeane, reduziert die Umweltverschmutzung und schützt Wasserlebewesen.

Fördert die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft – fördert die Ressourceneffizienz durch das Recycling von Wasser, Nährstoffen und manchmal sogar Energie

Langfristig kostengünstig – reduziert die Abhängigkeit von teuren Wasserimporten und hilft, Infrastrukturinvestitionen für neue Wasserquellen zu verzögern.

Verbessert das Abwassermanagement – bietet einen Anreiz für bessere Aufbereitungstechnologien und Infrastrukturentwicklung.

Schafft Arbeitsplätze und Innovation – eröffnet Möglichkeiten in den Bereichen Wasseraufbereitung, Ingenieurwesen und Umwelttechnik.

Während Kommunen die nicht-trinkbare Wiederverwendung nutzen, wie Bewässerung, industrielle Prozesse und Grundwasserwiederaufladung, entwickeln sich viele in Richtung einer direkten Trinkwasserwiederverwendung (DPR), bei der hoch aufbereitetes Abwasser über die Trinkwasserstandards hinaus gereinigt wird, und einer indirekten Trinkwasserwiederverwendung (IPR), bei der aufbereitetes Wasser in einen Umweltpuffer (Grundwasser, Fluss oder Reservoir) eingespritzt wird, bevor es wieder zur Verwendung entnommen wird.

Wie Xylem die Wiederverwendung von kommunalem Wasser unterstützt

Die Aufbereitung von Abwasser zur Wiederverwendung erfordert fortschrittliche, effiziente und skalierbare Prozesse. Xylem bietet maßgeschneiderte Lösungen, die wichtige Aufbereitungstechnologien integrieren und eine hohe Wasserqualität und Energieeffizienz gewährleisten, einschließlich:

Fortschrittliche biologische Behandlung – wesentlich für die Entfernung sowohl organischer als auch anorganischer Verunreinigungen vor der weiteren Reinigung.

Klarstellung – sowohl kreisförmige als auch rechteckige Kläranlagen für die Schwerkraftabsetzung von Abwasserfeststoffen.

Tertiäre Filtrationslösungen – zertifizierte Ausrüstung mit Titel 22, die zur Entfernung von Resten von Feststoffen verwendet wird, die nach sekundären Feststoff-Flüssig-Trennungsprozessen verbleiben.

Biologisch aktive Filtration (BAF) – oxidationsverstärkte Filtration zur Entfernung organischer und anorganischer Verunreinigungen bei gleichzeitiger Verbesserung der Wasserklarheit.

Hypochloriterzeugungssysteme vor Ort (OSEC®) – ein kompaktes System, das eine Natriumhypochloritlösung durch die Elektrolyse von Sole produziert, wobei nur Wasser, Salz und Elektrizität verwendet werden.

Der fortschrittliche Oxidationsprozess (AOP) – maßgeschneiderte nachhaltige Lösung, die zwei oder mehr Prozesse kombiniert, um Hydroxylradikale (OH-Radikale) zu erzeugen, die Mikroschadstoffe oxidieren, wie Pharmazeutika, Körperpflegeprodukte und Industriechemikalien.

Ultraviolettes Licht (UV) – ist in der Lage, bekannte Mikroorganismen, Bakterien, Krankheitserreger, Viren und Schimmelpilze ohne den Einsatz von Chemikalien zu inaktivieren

Ozonierung – ist eine umweltfreundliche Behandlungsmethode, bei der Schadstoffe, Gerüche, Schadstoffe und Mikroorganismen direkt durch Oxidation zerstört werden, ohne schädliche Nebenprodukte oder signifikante Rückstände.

Chlorierung – Aufgrund seiner chemischen Eigenschaften und seiner hohen Reaktivität ist Chlor sehr gut für die Desinfektion von Wasser geeignet, indem Krankheitserreger wie Bakterien, Viren und Protozoen abgetötet werden.

Digitale Lösungen – Nutzen Sie Fernüberwachung, Alarme und Datenanalysen für eine proaktive und vorausschauende Wartung.

Maßgeschneiderte Kombination von Lösungen – Xylem-Experten passen Lösungen auf der Grundlage des gewünschten Ergebnisses, der spezifischen Wiederverwendungsanwendung, des Standorts sowie der lokalen Vorschriften und Gesetze an, um die effizienteste und optimale Kombination dieser Technologien sicherzustellen.

Nachhaltige, effiziente Wiederverwendungslösungen, die auf jede Gemeinde zugeschnitten sind

Jede Gemeinde hat einzigartige Wasserherausforderungen, von steigender Nachfrage und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bis hin zu Kostenbeschränkungen und Umweltzielen. Xylem arbeitet mit kommunalen Ingenieuren, Versorgungsmanagern und Beratern zusammen, um maßgeschneiderte, schlüsselfertige Lösungen mit minimaler Störung der bestehenden Infrastruktur zu liefern, die den Vorschriften entspricht.

Kommunale Wasserwiederverwendungsprojekte müssen so konzipiert sein, dass sie Effizienz, Kosteneinsparungen und Umweltauswirkungen optimieren. Durch den Einsatz fortschrittlicher Wiederverwendungstechnologien können Kommunen die Frischwasseraufnahme reduzieren, indem sie aufbereitetes Abwasser zur Bewässerung, Landwirtschaft, Freizeitwassersysteme und andere Anwendungen oder zur Ergänzung der Trinkwasserversorgung recyceln. In vielen Fällen ist weniger Energie für die Wasserwiederverwendung erforderlich als für die Aufbereitung von Rohwasserquellen.

Die kommunale Wasserwiederverwendung ist nicht nur eine Option, sondern eine wesentliche Strategie für ein nachhaltiges Wassermanagement. Mit Xylems Know-how in den Bereichen fortschrittliche Aufbereitungstechnologien und Systemintegration können Gemeinden ein zuverlässiges, langfristiges Wasserwiederverwendungsprogramm schaffen, das sowohl Erschwinglichkeit als auch Widerstandsfähigkeit gewährleistet.

Fördern Sie Nachhaltigkeit, reduzieren Sie Kosten und optimieren Sie Ressourcen mit unseren kundenspezifischen Wasserwiederverwendungslösungen