It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

海洋環境で多項目水質センサーを展開するためのトップ・ヒント

8月 10, 2025
Aquaculture Environmental Monitoring & Analysis Marine Analytics Water Quality

河口域、港湾、あるいは沿岸のサンゴ礁で水質を監視する場合でも、海洋環境では正確で信頼性の高いデータを収集する上で特有の課題が生じます。海水腐食から生物付着まで、EXOゾンデのような水質計測機器を海洋に設置するには、綿密な計画と定期的なメンテナンスが必要です。

YSI EXO2 サンドの展開
海洋環境における水質計測機器(図示のYSI EXO2ゾンデなど)の設置には、設置期間を通じて正確かつ信頼性の高いデータが収集されるよう、綿密な計画が必要です。写真提供:ジョン・ファジャンス

アプリケーションスペシャリストとして、YSI社と連携し、センサー技術、新素材、防汚アクセサリーを試験するための機器の設置と保守業務を担当しています。

我々はメキシコ湾の過酷な環境下で二つの施設を維持管理しています。一方は沿岸地域でよく見られる典型的なものですが、他方は合流式下水道の溢水(CSO)によって頻繁に浸水します。多くの古い自治体では、雨水と下水を同じ配管で流す老朽化したインフラが問題となっています。大雨による洪水はこれらのシステムを容易に機能不全に陥らせ、未処理の汚水が水路に流出する結果となり、水質監視に特有の課題をもたらします。

カーティス・バトラーが川でYSIサンドを設置している様子
カーティス・バトラーは数十年にわたり、YSIの顧客が様々な水質計測機器を設置・保守するのをサポートしてきました。

私の経験から、海洋モニタリングの課題を克服し、最も過酷な沿岸環境下でも信頼性が高く、正当性を保証するデータを得るための実証済み戦略を見出しました。このブログでは、海洋展開における私のヒント・トップ10を解説します。設置場所の選定や防汚対策、メンテナンス手順やデータ完全性の確保までを網羅しています。これらの推奨事項の多くは、他の環境にも適用されます。

1. モニタリングの目的を定義する

何よりもまず、何を測定したいのか、そしてその理由を明確にします。ベースラインデータの収集、汚染事象の調査、季節的な変化のモニタリング…のいずれかでしょうか?コンプライアンス関連かもしれません。目標が何であれ、デプロイ頻度からセンサーの選択に至るまで、あらゆる判断に影響を与えます。

例えば、汚染事象の効果的な監視には、導電率、温度、溶存酸素、pH、濁度といった最も一般的な水質パラメータに加え、蛍光性溶存有機物(fDOM)などの汚染に関連するパラメータの監視が必要となる場合があります。

海に放流する排出口パイプ

排水管は処理済みの廃水を海洋に放流するため、海洋水質モニタリングの重要な地点となっています。これらの排水口付近の監視は、生態系の保護、公衆衛生の確保、規制順守の保証に役立ちます。

2. 適切な設置期間を選択します

短期的な個別サンプリングは、対象を絞った研究に最適です。個別サンプリングの問題点は、生態系の瞬間的なスナップショットしか収集できず、豪雨や藻類の大発生といった自然現象に伴う変化を見逃すリスクがあることです。継続的設置の利点は、より多くのデータを収集できることに留まらず、リソースを他の重要な環境調査に活用できる点にもあります。

多くの方から「次の現地調査をするまでに、機器を水中に放置しておいても大丈夫な期間はどれくらいですか?」と尋ねられます。この質問に対する単純な答えはありません。その区域における生物付着の深刻度はどの程度ですか?お使いの計測機器はどれくらい古いですか?この設置に影響を与える季節的な変動はありますか?サイトはテレメトリーで監視されており、オフィスから問題の有無を確認できますか?それとも、ゾンデは単独で動作し、内部でデータを記録しているのでしょうか?

多くの変数が関与しており、展開期間中に電力問題、生物付着、センサーのドリフトが発生し、展開やデータに悪影響を及ぼす可能性が生じるまでのゾンデの設置可能期間は、ご自身で判断する必要があります。バイオファウリングの程度とセンサーのドリフトに応じて、状況が許す限り、訪問頻度を高めるところから始め、訪問間隔を徐々に延ばすことをお勧めします。

生物付着のある水質監視ブイ

設置前の水質監視ブイ(左)と設置後のブイ(右)。海洋環境で発生する大規模な生物付着を示しています。

計測機器が制約要因であることに気づくかもしれません。センサーは、信頼性の高いデータを取得するために、設置期間中ずっと工場仕様の範囲内で動作できる必要があります。私の経験では、センサーの再校正が必要になる前に、EXOゾンデを水中に5週間の展開期間中そのまま放置しておくことは容易に可能です。

長期的な導入は初期費用が若干高くなる可能性がありますが、高品質で定評のある計測機器を選定することで、総所有コストの抑制につながります。長期の設置には、より堅牢な電源装置、防汚対策、および保守計画が必要です。スケジュールを早めに決めて、それに応じて準備できるようにしましょう。忘れないでください、失われたデータは決して復元できません。

3. 代表的でアクセスしやすい場所を選ぶ

設置場所を選択する際には、多くの要素を考慮する必要があります。

  • 代表性:当該地点が当該地域の全体的な水質を反映していることを確認する
  • アクセシビリティ:機器設置およびメンテナンスのために、先ずは安全に現場に到達できることを確認
  • 安全対策:ハイカー、船舶交通、水泳者、野生生物によるリスクを最小限に抑える
  • 許可:必要に応じて、そのサイトへのアクセス権と許可証を確保する

上記の条件をすべて満たすサイトを選ぶのは、しばしば困難です。ただし、場所を選ぶ際には、リスクを最小限に抑え、アクセスのしやすさを最大限に高めるよう努めてください。同時に、その場所がその地域の代表的な場所であることを確認してください。

安全な桟橋でYSI EXO2サンドを整備

この写真では、YSI EXO2マルチパラメータ・ゾンデが、アクセスしやすく安全なドックでメンテナンスされています。

4. 正しい設置方法を選択します

設置方法は、水深、海流、現場の状況、および調査目的に依存します。一般的な設定には以下が含まれます:

  • 垂直・水平方向の安定のため、316ステンレス鋼製チェーンまたはPVCチューブを使用
  • 桟橋、杭、またはドックに固定
  • 中層水域または沖合海域向けのブイベースシステム
  • 高解像度の深度プロファイルを取得するための垂直プロファイラー

沖合の海洋環境に設置された監視ブイ

モニタリング・ブイは、海洋環境における中層水域や沖合の監視地点に最適です。写真提供:ジョン・ファジャンス

いずれの展開方法においても、ゾンデの搭載バッテリーからの内部電源を使用するか、防水ハウジング内の大型バッテリーからの外部電源、あるいは商用電源を使用するかを検討してください。

ゾンデをチェーンに吊るして設置する場合でも、チューブを使用する場合でも、回収および再設置のたびに、常に同じ深度であることを確認してください。これにより、時間の経過とともに一貫したデータセットが維持されます。

単独のゾンデ設置には、頑丈な316ステンレスチェーンとカラビナを使用してください。設置チューブを頑丈なステンレス製ブラケットで固定し、各設置ごとのずれを防ぐためブラケットの位置をマーキングします。

垂直設置チューブが望ましいが、干潮時の水位が低い場所では、より水平な設置角度が必要となる場合があります。PVC展開チューブを使用する際には、センサー面上に大きな穴を設け、センサー面付近に多数の小さな穴を設けることが極めて重要です。これによりセンサー上で適切な水流が確保され、チューブ内の滞留を回避できます。詳細については、当社の垂直チューブ設置ガイドをご覧ください。

水質計測機器用の設置チューブ

詳細については、当社の垂直チューブ設置ガイドをご覧ください。

5. 生物付着への対策

海水は生物の急速な増殖が起こりやすい環境です。活発な海洋環境では、わずか30秒で生物が機器に定着し始めます。以下の抑止策を実施することが有益です。

  • 露出しているセンサーに銅テープを貼る
  • 銅合金製センサーガード(例:YSI EXO2 / EXO3 付着防止ガード)を使用する
  • 防汚ワイパーを設置する(互換性がある場合)
  • 銅メッシュを使用して、センサーガードに生物が住み着くのを防ぐ
  • Cスプレーを機器本体およびセンサー本体(センサー面を除く)に塗布し、増殖を抑制する

銅テープを取り外す作業を簡略化するには、銅を貼る前にセンサーを何かで覆っておくとよいでしょう。例えば、YSI社ではまず取り付け、その後銅テープで覆うことができる薄い熱収縮スリーブを提供しています。銅が消耗したら、刃を銅/スリーブに沿って走らせ、センサーから取り外します。

生物付着のあるEXOサンドから保護スリーブと銅テープを取り外すこの写真では、カーティスが銅テープで覆われた薄い熱収縮スリーブを切り取っています。 この方法により、設置済みのEXOゾンデから生物付着物を除去することがはるかに容易になります。

銅合金の使用は、センサー周辺領域における生物付着の防止に非常に有効です。EXOゾンデは、サンプル期間のセンサー表面にバイオファウリングが発生するのを防ぐ頑丈なセントラルワイパーを備えています。このようなワイパーがない場合、より頻繁な現場訪問が必要になる可能性が高くなります。

魚やカニなどの海洋生物がセンサーガードを隠れ家として利用していることに気づいた場合、センサーガードアセンブリの外側に銅メッシュを取り付けることで、それらを寄せ付けないようにできます。

バイオファウリングの程度により、現地訪問の頻度は異なりますのでご注意ください。

防汚アクセサリーを導入する目的は、可能な限り高いデータ品質を維持しつつ、機器を現場に可能な限り長く設置し続けること(現地訪問回数を減らし、結果として総所有コストを削減すること)にあります。

防汚技術がどのように機能するかについてのウェビナーをご覧ください。一般的な汚れの発生源、汚れが水質データに与える影響、防汚技術、専門家のアドバイスなどについて詳しく学べます!

YSI EXO2サンドの生物付着を抑制するための銅メッシュの使用

防汚ガード付きYSI EXO2プローブが、設置前に銅メッシュで包まれています。

6. 設置前の品質保証・品質管理の実施

現場に向かう前に:

  • 各センサーを適切な標準液で校正する
  • 標準液におけるベースライン測定値を記録する
  • ノートパソコン、携帯電話、データロガー、またはハンドヘルドデバイスとの通信を確認
  • センサーおよび機器のシリアル番号と機器構成を記録する
  • 電池の状態を確認するには、必ず電圧計でテストする

標準操作手順(SOP)と適切な実験室管理を遵守することは、校正の成功に不可欠であり、長期的な運用成功に向けた重要なステップです。覚えておいてください。ほとんどの温度センサーは校正できません。正常か不良かのどちらかであり、他のセンサーを校正する前に仕様範囲内であることを確認する必要があります。

また、EXOをお持ちの方は、SmartQCハンドブックをご覧いただき、校正結果をより深く理解してください!

YSIサンドとセンサーの校正

水質センサーを設置する前に、校正を成功裏に完了させる必要があります。

校正後は、装置をエアレーション浴槽で一晩、または少なくとも数時間稼働させることをお勧めします。このデータは、デプロイ前にシステムの健全性を確認する上で非常に有用です。「新品のバッテリー」が正常だと決めつけないでください。必ずテスター(電圧計)で電圧を確認し、目的の設置期間にわたって電源がもつことを確認してから使用してください。設置前の事前チェックリストは、研究を妨げうる潜在的な問題を発見するのに役立ちます。

7. 規則正しいスケジュールを維持する

定期的なメンテナンスを行うことで、センサーと設置場所のパフォーマンスを最良に保つことができます。サイトに到着したら:

  • プローブとセンサーを清掃する (詳細については、取扱説明書をご参照ください)。
  • デプロイメントチューブを清掃する
  • 外部12V電源で稼働している場合はソーラーパネルを清掃する。Cスプレーを薄く塗布すると、雨で汚れが簡単に洗い流せます。
  • 物理的な損傷を確認する
  • 電池を交換するか、充電する
  • センサーの再校正、または事前校正済みのプローブとの交換を実施する。校正頻度は、特定のセンサーの要件と観測されたドリフトを考慮してください。

センサーとサンドの生物付着

防汚対策を施してもバイオファウリングは蓄積するため、現場への定期的な巡回と設備のメンテナンスが極めて重要です!

品質保証のため、各訪問時の状況を記録してください。現地を訪れた際には写真を撮りましょう。数か月後、データを評価する際に、画像はデータ内の異常を説明する助けとなります。

ゾンデに集中するあまり、サイト自体のメンテナンスをおろそかにしないでください!生物付着によって穴が詰まっていないことを確認するために、デプロイ用チューブを点検することが非常に重要です。詰まりがあると、チューブ内に微小な環境(マイクロ環境)が形成される可能性があります。現場を離れる前に、必ずソーラーパネルが清潔であることを確認し、すべての乾燥剤が交換されていることを確認してください。パズルのピースはどれも重要であり、あなたの注意に値します。

サイトに関するサポートが必要な場合は、お問い合わせください!

8. 設置後の品質保証・品質管理を実施する

デプロイが終了したら、直ちに:

  • 写真撮影
  • 損傷や汚れがないか点検する
  • プローブを動かす前に、別のプローブまたは携帯型機器で並行測定を行う
  • 標準条件下で設置されたゾンデを点検し、測定ドリフトや汚れによる干渉の有無を確認する
  • 再校正するか、または設置済みのゾンデと新たに校正済みのゾンデを交換する
  • デプロイメントデータを確認し、ギャップ、急増、または異常がないか確認する

現場に到着したら、必ず写真を撮るようにしてください。これらはデータ内の異常を説明する際に役立つ可能性があります。設置済みのプローブに触れる前に、交換用に用意した新規校正済みプローブ、または設置済みのプローブと同じパラメータで新規校正したハンドヘルドプローブのいずれかを使用し、設置済みプローブの隣かつ同じ深度で少なくとも2つのサンプルを採取します。これにより、設置されたゾンデが設定範囲外にドリフトしたかどうかを確認できます。また、バイオファウリングが有効なデータの収集を妨げていないかどうかも判断する必要があります。

沿岸域に設置されたYSI EMM700ブイ現場に到着したら、データの異常を説明する助けとなる可能性があるため、写真を撮ることが重要です。この写真では、YSI EMM700ブイが沿岸海域に設置されています。

並列サンプルを採取した後、センサーの側面とプローブバルクヘッド周辺を清掃できます。ただし、センサー面を乱さないよう注意してください。

これで、センサーが仕様範囲内にあるかどうかを検証するために、標準値に対してテストする準備が整いました。まだの場合は、直ちにセンサー面を清掃し、基準値内で再度テストしてください。これにより、ドリフトが生物付着によるものか、センサー自体のドリフトによるものかがわかります。これらの確認作業は、データの完全性を確保し、今後のデプロイメントに役立てるための情報を提供します。

9. 使用間の機器を保護する

海水は電子機器やコネクタに悪影響を及ぼしがちです。回収後は:

  • プローブおよびセンサーコネクタの清掃とメンテナンス
  • すべての部品を真水で十分にすすぐ
  • 製造元の指示に従って、ゾンデを乾燥させて保管
  • 必要に応じて電池を充電するか取り外す
  • ケーブルとシールを点検し、摩耗を確認する

適切な使用後の手入れは、器具の寿命を延ばすことに繋がります。EXOゾンデを使用している場合、ウェットメイトコネクタが清潔で、シリコーングリースで光るまで再潤滑されていることを確認する絶好の機会です。他社製品を使用している場合は、そのメーカーの推奨事項を再確認してください。

機器とセンサーは保管時に微生物が増殖し、次回ゾンデを展開する際に問題を引き起こさないよう、十分に洗浄してください。詳細は保管に関するブログ記事をご参照ください。

電池を装着したまま機器を保管しないでください。次に使用する際に新しい電池に交換するのが最善です。この時に、ハンドヘルド端末のケーブルと電池室のシールも点検してください。

YSI EXO2 Sonde

水質機器は保管前に十分に洗浄し、微生物が増殖し続けないようにする必要があります。

10. すべてを文書化する

適切な文書化は、一貫性とデータの追跡可能性を確保します。以下の内容を記録してください:

  • とにかく写真!
  • サイトの座標と説明
  • デプロイ方法と深度
  • 校正値とセンサー構成
  • 保守および復旧に関する注意事項
  • 観察結果またはデータ異常

行ったことはすべて記録しましょう。フィールドノートとメタデータは、結果の解釈とデータ品質の保証に不可欠です。

海洋機器デプロイメント—またその他ほとんどのデプロイメント—では、単に水中探査機を投下するだけでは不十分です。綿密な計画から定期的なメンテナンス、品質保証・品質管理に至るまで、これらのベストプラクティスは、データが科学的な検証に耐えうることを保証するのに役立ちます。沿岸モニタリングが初めての方でも、長期プログラムを管理している方でも、上記にあげたポイントを確認することで作業効率が向上し、結果の信頼性も高まります。

海洋環境におけるモニタリングに関する追加の質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください

オンデマンドリソース(ウェビナーやトレーニングプログラムなど)もご覧いただけます。