It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Acqua ultrapura per l’industria energetica

Ottimizzate l’efficienza, i costi e la sostenibilità dell’impianto attraverso l’acqua demineralizzata affidabile

La produzione di energia elettrica è una delle più grandi industrie del mondo e l’acqua demineralizzata è fondamentale per il suo successo. Nei sistemi di acqua di alimentazione delle caldaie, nel ciclo del vapore e nei processi di raffreddamento, sono necessari grandi volumi di acqua ad alta purezza per proteggere gli asset critici e mantenere le prestazioni. Se la qualità dell’acqua non soddisfa gli standard richiesti, gli impianti devono affrontare un aumento della corrosione, delle incrostazioni e delle incrostazioni, riducendo sensibilmente l’efficienza, l’affidabilità e la durata dell’apparecchiatura.

Oggi, con l’aumento delle pressioni ambientali, l’evoluzione delle normative e l’aumento dei costi operativi, l’efficienza dell’impianto è sotto i riflettori. Le tecnologie utilizzate per produrre acqua demineralizzata e ultrapura devono garantire prestazioni costantemente elevate e molto altro. Devono aiutare a ottimizzare le operazioni, controllare i costi e supportare gli obiettivi di sostenibilità.

Il potere dell’innovazione

La produzione di acqua demineralizzata e ultrapura per la produzione di energia elettrica è stata tradizionalmente un processo complesso e multistadio che prevede la filtrazione, il condizionamento dell’acqua, la riduzione della massa di solidi e sostanze organiche sospesi, la degassificazione e la lucidatura finale per rimuovere i contaminanti ionizzati. I costi finanziari, ambientali e di sicurezza sono stati elevati. Ma non più. La tecnologia avanzata ha cambiato le regole del gioco, offrendo sicurezza, conformità ed efficienza, il tutto riducendo drasticamente le spese operative.

Elettrodoionizzazione continua (CEDI)

CEDI è la tecnologia che offre una produzione di acqua ultrapura di livello superiore. Sostituisce i letti di resina a scambio ionico e la rigenerazione chimica con un processo elettrochimico che non utilizza sostanze pericolose. Nel processo CEDI, la corrente continua applicata al flusso dell’acqua di alimentazione genera ioni a carica positiva e negativa attraverso membrane a scambio ionico negative e positive, dove vengono catturate e dirette al flusso di scarico. Ciò che rimane è l’acqua di prodotto che può raggiungere una resistenza di 18 megaohm-cm in termini di purezza, ben entro le attuali tolleranze per l’acqua di alimentazione ultrapura della caldaia.

Il sistema CEDI Ionpure® di Xylem è stato il primo del suo genere per gli utenti industriali. La serie VNX è stata progettata appositamente per soddisfare le esigenze del mercato energetico, in grado di fornire portate elevate da 15 a 100 gpm. Il sistema offre una maggiore produttività con un ingombro inferiore rispetto allo scambio ionico tradizionale, rendendo semplice l'aggiornamento a questa tecnologia avanzata.

Con i sistemi CEDI, gli operatori possono garantire una fornitura ininterrotta di acqua di qualità superiore e ad alta purezza, eliminando i rischi per la sicurezza derivanti dalle sostanze chimiche. Inoltre, riducono la manutenzione e riducono il consumo di acqua, poiché non è necessario alcun controlavaggio. I sistemi CEDI di Xylem stanno aiutando gli impianti di tutto il mondo a ridefinire ciò che è possibile per l’industria energetica per rimanere competitiva, conforme e resiliente.

Ultravioletto (UV)

I raggi UV sono una tecnologia chiave per la produzione di acqua ultrapura. Riduce il carbonio organico totale (TOC) nell’acqua di alimentazione della caldaia per prestazioni di sistema superiori. Il TOC è presente in tutta l’acqua non trattata e, se lasciato, agisce come nutriente per i microrganismi, il che può causare un forte aumento dei batteri. Ciò può essere estremamente dannoso per le prestazioni della caldaia, con conseguenti costosi tempi di inattività e una riduzione della vita di servizio. La disinfezione UV agisce tramite la luce UV che disturba il DNA dei microrganismi, impedendone la crescita, mentre le specifiche lunghezze d’onda UV scompongono le tracce organiche. La gamma TOC di sistemi UV di Xylem è altamente efficiente, economicamente vantaggiosa e costruita per garantire flessibilità e prestazioni operative.

Elettroclorazione

Per affrontare le bioincrostazioni marine e ottimizzare l’efficienza di raffreddamento, l’elettroclorazione è la soluzione leader per il trattamento dell’acqua. Le incrostazioni biologiche nei sistemi di aspirazione e raffreddamento dell’acqua possono causare ostruzioni, ridurre l’efficienza complessiva dei sistemi di raffreddamento e la vita utile dei componenti. Con i sistemi Chloropac® di Xylem, l’acqua viene fatta passare attraverso le celle elettrolitiche, mentre viene applicata una corrente continua (CC) a bassa tensione prima che la soluzione di ipoclorito risultante venga iniettata nell’aspirazione dell’acqua. È altamente efficace, continua, sicura e a bassa manutenzione.