It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

班菲酒庄将污水处理的能耗减半

班菲酒庄将污水处理的能耗减半

作为著名Brunello di Montalcino(蒙塔奇诺-布鲁奈罗)葡萄酒的产地,班菲酒庄需要一种新的曝气系统来处理污水。凭借来自赛莱默的解决方案,包括Sanitaire Silver Series II膜盘式扩散器和Sanitaire TurboMAX涡轮鼓风机,班菲酒庄将其污水处理厂的能耗减少了一半。
 
班菲酒庄位于意大利蒙塔奇诺,该地以独特的土壤和小气候闻名。酒庄占地2830公顷,其中三分之一是葡萄园,其余为橄榄园、李树果园和森林。酒庄年产1000万瓶葡萄酒,必须在技术创新和环境保护之间找到合适的平衡点。

酒庄因酿酒而开展的季节性清洁活动会产生污水。这些污水的化学需氧量(COD)很高,如果处理不当,将破坏周边地区微妙的环境平衡。

升级酒庄的污水处理厂

由于未连接到市政污水处理厂,酒庄建造了自己的污水处理厂,以确保其污水始终低于法定限值。但在2017年,由于其使用年限,加上公司发展,需要对污水处理厂进行升级。酒庄的管理者决定投资升级厂房,特别关注水质和能耗。

班菲酒庄技术总监Claudio Rivella表示:“我们首先把注意力放在更换曝气池底部的旧扩散器上。原先的扩散器使用寿命已结束,我们希望投资于更高效的技术。我们的研究表明,赛莱默的Sanitaire扩散器是不二之选。”

曝气解决方案还需要支持污水产生量的季节性变化。在收获季节(8月至10月),酒庄满负荷运转。用来盛放葡萄的容器需要系统地进行清洁,来自农村的车辆所停放的院子也是如此。这意味着连续几个月,每小时必须处理多达40立方米的污水。在余下的时间里,工作量大幅度减少。

酒庄有效处理污水

班菲酒庄在曝气池底部安装了622个Silver Series II膜盘式扩散器。扩散器采用先进的膜穿孔技术,创造出极为精细、均匀的气泡,以实现最佳的氧气传输。它们凭借独特的膜形状、一体式O形环和防止泄漏的顶部密封螺纹卡环,可以降低能耗、提高运行效率。

当酒庄的污水到达曝气池时,其化学需氧量可高达1000毫克/升。Sanitaire扩散器将化学需氧量降低至10毫克/升,远低于排放到地表水中的160毫克/升的法定限值。这种高质量的处理,加上其他污染物的去除,使酒庄能够将一部分水重新用于工业过程和李树灌溉。这帮助酒庄限制了其对环境的影响和运营成本。

Sanitaire TurboMAX涡轮鼓风机降低了能耗

在重新设计曝气池时,酒庄还决定升级其鼓风机。原先的鼓风机噪音很大,不易操作。酒庄还想看看能否通过自动操作鼓风机来实现节能。

酒庄安装了Sanitaire TurboMAX鼓风机,这是一款高效、高速的直驱涡轮鼓风机,具有卓越的可靠性。与磁悬浮鼓风机不同,TurboMAX鼓风机完全无油,由于采用自调整非接触轴承,因此维护要求低。运行时也很安静。

TurboMAX鼓风机有一个可编程逻辑控制器,与曝气池中的传感器相连,因而能够自动优化送往扩散器的空气量。这项功能可确保任何时候都能获得合适的氧化水平,并尽可能降低能耗。

Rivella说:“在设计阶段,赛莱默的技术人员表示我们可以将能耗减少30%以上,给我们带来非常快的投资回报。安装后,我们节省的能源超出了预期。TurboMAX鼓风机的自动控制,加上高效的扩散器,意味着设备每天只需要运行几个小时。因此,运行一整年后,能耗减少了50%以上。这为班菲酒庄节省了大量的成本,最重要的是,该系统几乎不会对环境造成任何影响,完全符合我们公司的政策。”