It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
布达佩斯国家游泳中心获得应急泵送解决方案

布达佩斯国家游泳中心获得应急泵送解决方案

匈牙利布达佩斯的Alfred Hajós游泳中心承办国际大型游泳比赛,但由于它位于岛上,因此需要一个洪涝应急泵送解决方案。赛莱默(Xylem)在短短三周内交付了一个泵送解决方案,其中包括两台Lowara水泵。该解决方案有100%的冗余,让客户高枕无忧。
 
这个游泳中心位于布达佩斯中部多瑙河中央的玛格丽特岛。它建于1930年,是匈牙利第一个室内泳池。自那以后,中心便不断扩大,建造更多泳池,以满足各种备受瞩目的赛事活动的需求,包括欧洲游泳锦标赛。2006年,这里增加了一个符合奥运规格的室外泳池和一个最先进的跳水馆。游泳中心提供的丰富设施使当地和国际游泳精英将玛格丽特岛视为游泳圣地。
 
2017年,这个知名的游泳中心被选为第十七届国际泳联世界锦标赛的场馆之一-一个包括游泳、跳水和水球的全球水上运动比赛。为筹备这次活动,场馆进行了大面积改造翻修。扩建后的Alfred Hajós在比赛期间每晚可接待7000名观众。

应对洪涝的智能应急计划

安装洪涝应急泵送泵解决系统是Alfred Hajos升级工作的一个重要方面。玛格丽特岛在河水高水位时容易受到洪水的影响。多年来,该岛不断加固,以减轻这一风险。不过,考虑到这里会主办一些重要活动赛事,管理游泳中心项目的官员不愿意出现任何风险。因此应急规划是关键。

这里将安装一个潜水泵系统,以确保在多瑙河水位暴涨时不会淹没游泳中心底部。全球领先的水技术公司赛莱默在提供可靠、高效的泵技术方面有着丰富的经验,因此获邀打造一个可以迅速交付和安装的洪涝应急管理系统。

匈牙利国家体育中心设施经理Ferenc Nagy表示:“我们完成Alfred Hajós游泳中心大规模升级的项目时间非常紧张,因此,找到一个能够及时为这项工作提供合适的泵技术的供应商至关重要。我们的承包商Hydrotrade Kft曾与赛莱默开展过一些成功的项目合作,因此进行了推荐。”

具有100%冗余的可靠潜水泵

赛莱默提供了其 Lowara 1300 水泵. 安装在一个深六米、直径一米的集水坑里。每秒可抽取202.9升水,这些水泵将用于在发生紧急洪水时对游泳馆地下室进行排水——迅速排出洪水,以减轻建筑物其余部分的风险,并确保设施能够继续运作。有了这个泵送解决方案,基本上消除了所有风险。主泵还配有一个备用泵,如果由于任何原因,主泵的性能受损,即可以及时进行替换。

Ferenc Nagy说:“国际泳联世界锦标赛期间,我们将接待世界游泳精英以及每场比赛的数千名观众。我们需要一个可靠的,有效的泵解决方案,赛莱默短短三周内便交付了符合要求的产品。这个泵系统提供了100%的冗余,给了我们所需要的保证,即便发生严重的气象灾害,相信我们也一定能够顺利应对。”

一种用于高难度泵送挑战的无堵塞泵

Lowara1300系列是采用针对世界各地恶劣环境中应用而开发和测试的技术。叶轮设计提供了高效率和先进的固体处理能力,以最大化减少堵塞,有助于确保水泵运转顺畅,并节省维修成本和能源消耗。该系列中的所有泵都配有专门为潜水应用中的可靠运行而设计的电机。电机具有F级绝缘或更好的绝缘效果,支持连续运行而不过热,旨在确保最佳冷却效果和最长寿命。 此外,泵每小时可启动15次。

幸运的是,洪涝应急系统目前还不需要使用。不过,在安装Lowara泵之后,中心对该系统进行了全面测试,效果令人印象深刻。

Nagy表示:“我们希望洪涝排水泵送系统不会很快投入使用,但至少我们已经做好了充分的准备。 有了这个可靠的排水系统,我们便可以高枕无忧了!”