It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

住宅和商业建筑

Center Parcs De Eemhof uses Xylem intelligent pumping solution to cut energy and cleaning costs by more than 70%. Holiday parks with leisure facilities depend...

商业建筑中的所有文章

赛莱默的临时消防系统可升级消防泵房

马萨诸塞州的一幢商业建筑最近需要升级消防泵房,赛莱默工程师为其设计了一套独特的临时消防系统。这套系统采用Godwin HL130M Dri-Prime泵,确保在升级泵房的同时,避免建筑出现火灾隐患。 在建或翻新建筑与已竣工建筑的火灾隐患大不相同,最明显的区别是未完工建筑缺乏消防设施。...

布达佩斯国家游泳中心获得应急泵送解决方案

匈牙利布达佩斯的Alfred Hajós游泳中心承办国际大型游泳比赛,但由于它位于岛上,因此需要一个洪涝应急泵送解决方案。赛莱默(Xylem)在短短三周内交付了一个泵送解决方案,其中包括两台Lowara水泵。该解决方案有100%的冗余,让客户高枕无忧。...

什么是智慧水务管理?

水务管理公司如今面临着越来越大的挑战,例如基础设施老化,能源成本上涨和人口增长等。智慧水务管理借助自我优化的设备和分析功能,做出有预见性的决策,从而帮助解决这些难题。 智慧水务管理是一种收集、共享并分析水务设备与网络数据的方法。水务管理公司用这种方法来发现漏水问题、降低能耗、预测设备故障并确保合规。...