It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

FlexNet(国際)

専用のセキュアな双方向通信ネットワーク

SensusのFlexNet™通信システムは、業界で認められている実績あるシステムで、広域無線を介して、高速でスケーラブルかつ信頼性の高いデータを提供します。賞に輝くこのスマートメーターインフラストラクチャは、ユーティリティ事業の個々のビジネスケースに合わせ、ミッションクリティカルなモノのインターネットをサポートします。

FlexNetシステムは、優れた接続範囲とレイテンシーを備え、顧客の利用状況データを安全かつ正確にほぼリアルタイムで送受信するスマートメーターやセンサーで動作します。これは、競争の激しい市場で事業に利点を与え、ビジネスインテリジェンスを向上させます。データにより、電気、水、ガス、照明、スマートグリッドシステムを積極的に管理できるようになります。

低電力メッシュで動作する他のユーティリティネットワークとは異なり、FlexNetテクノロジーは、法律で干渉から保護された専用の無線スペクトルを提供します。他の無線ネットワークには、見えないコストがかかり、インフラストラクチャは10倍以上の量を展開する必要があるだけでなく、FlexNetが提供する半分の冗長性しか実現できません。

専用のスペクトルでネットワークを運用すると、パフォーマンスの向上を保証できるほか、以下の利点を活用できます。

  • 周波数の共用がないということは、データ伝送との干渉がなく、データ伝送を100%制御できることを意味します。他のネットワークは、共有帯域の干渉や高い信号ノイズの対象となりますが、Sensusのネットワークは、政府規制によって保護された、明確かつ安全な送信を可能にします。
  • 専用の無線チャネルは、アラームや配電自動化(DA)などの重要なデータの伝送を保証。データに必要な送信を保証できるため、警察や他の国家機関がすべてライセンス周波数を使用しています。ユーティリティ事業は、大量のデータを管理し、重要なデータを送信する専用チャネルを持つことが可能になります。
  • 業界最大の送信パワーと範囲:50Wの基地局とSensusの双方向エンドポイントは、最大2ワットまで送信可能。ライセンスなしのポイントツーポイントスペクトルにあるデバイスよりも、10〜1000倍以上の電力を送電できる可能性を秘めています。
  • 高いサービス同意書で設計されたFlexNetネットワーク。一般に、接続が困難な場所に位置するポイントでも、99%以上の接続を誇ります。FlexNetネットワークは、都市部では5キロ、郊外では20キロまでの範囲で、99%を超えるパフォーマンスを安定して実現します。
  • 運用の効率化を図り、漏水、改ざん、機器の問題、停電、収集する顧客データを使用して他の異常を迅速に識別します。さらに、FlexNet通信ネットワークを使用すると、複数のアプリケーションをサポートできるため、運用の効率化と顧客エンゲージメントの両方を高めることが可能になります。
  • リモートアップグレードまたはアップデートによるコストの削減。この真の双方向のネットワークは、リモートでSmartPoint®モジュールをアップグレード/更新可能。オンデマンドによる測定およびデバイスの遮断/接続を実現します。ポイントツーマルチポイントネットワークの範囲により、キャプチャしたデータを送信するの必要なアクセスポイントの数を減らします。
  • ユーティリティ事業に合わせたサービス。認可されたスペクトルシステムは、ユーティリティ事業が、ビジネス要件に基づいてデータ送信の優先順位を設定し、ニーズに合わせたサービスを提供するだけでなく、複数のアプリケーションをサポートできます。
  • ビルディングや地下での高い浸透率は、人口密度の高い都市で、優れた無線周波数(RF)システムの展開を検討する際に非常に重要です。より高い送信パワーが使用できるため、ライセンス化された帯域幅の浸透が強力になります。
  • 予測可能な固定コスト。ライセンスされた周波数で、隠れたコストがなく、トラフィック量ベースの課金はありません。スペクトルのコストは、常に運用費(OPEX)となります。スマートネットワークの展開のあらゆる局面において、特にSensusのソリューションのいずれかを使用している場合、ユーティリティ事業が、業界で市場をリードする数十年の経験から利益を得ることが可能です。
  • より信頼性の高い通信。データを伝送するSensusネットワークの専用ハイウェイは、高いカバレッジを誇り、通信の信頼性を向上させます。Sensusの革新的で業界をリードする実証済みの技術は、多様な周波数で無線チャネルのホッピングを必要とする、競合技術を凌駕します。FlexNetは、動作する無線スペクトルを制御するため、周波数がいつ、どのように使用されているかを検知。パフォーマンスを高め、リソースを効率的に割り当てるように作用します。
  • 地理的なフットプリント。FlexNetは、都市部や郊外、過疎や人口密度の高いエリア、平野部または山岳部、住宅や商業用施設など、あらゆる地形や条件で同様に動作します。エンドポイントは、ビルの奥深く、地下または高層施設内に設置できます。高価なリピーター不要

ビジネスへのメリット

  • 運用の効率化とリソースの保全を推進
  • 高い「最初の接続」設置成功率を誇るメーター
  • 専用のライセンス無線スペクトルを使用することにより、信頼性の高いパフォーマンスを保証
  • 既存のシステムとの容易な統合
  • ポイントツーマルチポイント設計が、インフラストラクチャのコストを削減し、ネットワークのパフォーマンスを強化
  • 精度、信頼性、品質の高いサービスを顧客に提供
  • 将来のデータ要件のサポートを通して、投資を保護
  • マルチアプリケーションネットワークを実現し、ニーズが発生するにしたがって、新しいサービスやソリューションを追加可能
  • サードパーティのアプリケーションやプラットフォームと容易に統合できるオープンスタンダードおよびAPIに構築
  • 購入、展開、運用に関して、冗長性の少ないインフラストラクチャをもたらすため、基地局ベースのアーキテクチャを活用

顧客へのメリット

  • 運用の効率化を高め、正確な課金を保証
  • エネルギー利用に関する顧客の理解を支援し、持続可能性を向上
  • ブランド力、顧客サービス、満足度を向上させる、一貫した高品質のサービスを提供
  • ほぼリアルタイムで、遠隔からアプリケーションを管理・制御し、ネットワークの効率を向上
  • 収集されたデータにより、精度と信頼性を確保し、ビジネスインテリジェンスを向上