Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Inkonsistente Niveausensoren

Anwendung

Dieser Anomalietyp gilt für Abwasserpumpstationen, die folgenden Anforderungen erfüllen:

  • Die Anlage ist mit einem analogen Niveausensor und einem Hochniveauschalter ausgestattet.
  • Das konfigurierte Startniveau für jede Pumpe ist in Secure Connect verfügbar.

Der Anomalietyp ist für Steuergeräte mit einem entsprechenden Alarm deaktiviert.

Beschreibung

Der Benutzer wird über diese Störung informiert, wenn der Hochniveauschalter aktiviert ist und der Analogsensor einen Wasserstand misst, der unter dem konfigurierten Startniveau einer Pumpe liegt. 

Mögliche Ursachen

  • Fehler oder Verstopfungen im analogen Niveausensor
  • Fehler im Hochniveauschalter
  • Falsche Niveaukonfiguration oder Schalterposition

Zugehörige Diagramme zur Bewertung

Anweisungen dazu, wo die zugehörigen Diagramme zur Untersuchung zu finden sind, finden Sie unter
„Wo finde ich die Anomaliediagramme zur Untersuchung?“ unter Ereignis-FAQs > Anomalien

Beschreibung der Tabelle Inkonsistente Niveausensoren

Das Diagramm zeigt den gemessenen Wasserstand und den Betriebsstatus jeder Pumpe in der Anlage, wenn der Hochniveauschalter aktiviert wurde.

Auswertung der Tabelle, Beispiel 1

Das Diagramm zeigt, dass um 10 Uhr der Hochniveauschalter aktiviert wurde, wenn der gemessene Wasserstand unter dem Startniveau der Pumpe lag. Das Ereignis wurde isoliert.

Auswertung der Tabelle, Beispiel 2

Die Tabelle zeigt, dass die Pumpen seit 8:00 Uhr am 17. März mit dem Signal des Hochniveauschalters anstelle des analogen Niveausensors laufen. Daher starten beide Pumpen bei jedem Pumpenzyklus anstatt im Wechsel. 

Auswertung der Tabelle, Beispiel 3

Das Diagramm zeigt, dass das Signal des Wasserstandsensors flach war (gleich Null), als der Hochniveauschalter aktiviert wurde.

Den Anomalietyp deaktivieren

Wenn das Verhalten, das als Anomalie identifiziert wird, für eine Station normal ist, sollte der Anomalietyp deaktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter „Wie aktiviere oder deaktiviere ich einen Anomalietyp?“ unter Ereignis-FAQs > Anomalien

Verwandte FAQs

Viele Benutzer hatten ähnliche Fragen zu Ereignissen, Alarmen, Anomalien und Vorfällen.