Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

Ferninspektion

Erleben Sie eine intelligentere, effizientere Methode zur Verwaltung von Anlageninspektionen

Mit dem Ferninspektionsservice kann der Benutzer eine Inspektionsrunde starten. Die Inspektionsrunde führt den Benutzer durch jede Station, die mit dem Kunden verbunden ist. Nach einer detaillierten Überprüfung der Anlage oder einem kurzen Blick auf die Anlagenübersicht markiert der Benutzer die Anlage als geprüft. Der Benutzer kann auch eine Beschreibung schreiben. Die Inspektionen werden protokolliert und der Inspektionsverlauf ist für jede Station verfügbar.

Um den Ferninspektionsdienst zu verwenden, muss er für den Kunden unter Admin > Kunden > Kundendetails aktiviert werden. Wenn der Service aktiviert ist, wird die Registerkarte Inspektionen beim Besuch einer Station im Menü der Seitenleiste angezeigt.

Sehen Sie sich frühere Inspektionen und Kommentare an, die an einer Station vorgenommen wurden

 

Secure Connect unterstützt Sie bei der Überprüfung Ihrer Stationen nacheinander

Verwandte FAQs

Viele Benutzer hatten ähnliche Fragen zu Ferninspektion und Fernsteuerung.