It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?
Xylem hat seine Wedeco Spektron UV-Serie um innovative neue Produkte erweitert, die die Leistung kommunaler Desinfektionslösungen weltweit auf den Kopf stellen. Die Serie erfüllt nicht nur die neuesten Desinfektionsnormen und ist nach weltweiten Wasserqualitätsstandards zertifiziert, sondern steigert auch die Energie- und Betriebseffizienz erheblich, um die Kosten zu optimieren.
Tatsächlich bieten die neuen Spektron UV-Systeme eine 50-prozentige Reduzierung des Energieverbrauchs im Vergleich zu den Vorgängermodellen, indem sie den Durchfluss und die Energienutzung optimieren. Eine weitere bedeutende Einsparung ist die Größe. Die Anlagen sind 50 % kleiner als die Modelle anderer Hersteller. Diese geringere Stellfläche spart Platz im Betriebsraum und reduziert die Installationszeit.
Ein Bereich, der einen echten Unterschied machen wird, ist die schnellere Wartung. Die Installation und der Austausch der Strahler können von beiden Seiten des Reaktors durchgeführt werden. In Verbindung damit ermöglicht die Fernkonnektivität die Überwachung und Steuerung in Echtzeit über das intelligente Versorgungsmanagementsystem Avensor von Xylem.

Die neuen Modelle der Spektron UV-Anlagen sind ab sofort in Deutschland erhältlich.