It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren
Temporärer Xylem Brandschutz ermöglicht Aufrüsten des Löschpumpenraums

Temporärer Xylem Brandschutz ermöglicht Aufrüsten des Löschpumpenraums

Als in einem Geschäftsgebäude in Massachusetts kürzlich der Feuerlöschpumpenraum modernisiert werden musste, entwickelten Xylems Techniker ein einzigartiges, temporäres Brandschutzsystem. Das System stellte mithilfe einer Godwin HL130M Dri-Prime Pumpe sicher, dass das Gebäude während der Modernisierung des Feuerlöschpumpenraums vor Brandgefahr geschützt war.
 
Die Brandgefahr, der Gebäude während der Bauphase oder im Zuge von Renovierungsarbeiten ausgesetzt sind, unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht vor der in fertiggestellten Gebäuden. Der offensichtlichste Unterschied ist der fehlende Brandschutz.

Während der Bauphase oder bei umfassenden Renovierungsmaßnahmen sind die Gebäude gefährdet, da vorgeschriebene Brandschutzsysteme wie Sprinkler, Rauchmelder und Brandalarme noch nicht installiert sind bzw. noch nicht in Betrieb genommen wurden. Eine temporäre Brandschutzlösung, die mit einem bereits vorhandenen Pumpensystem kombiniert werden kann, stellt sicher, dass ein den Vorschriften entsprechender Brandschutz aufrechterhalten werden kann.

Sicherheit während der Bauphase aufrechterhalten

55 Cambridge Parkway ist ein neungeschossiges Gewerbe- und Bürogebäude im Zentrum von Kendall Square in der lebendigen Stadt Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts. Als der Feuerlöschpumpenraum des Gebäudes modernisiert werden musste, war ein temporäres Brandschutzsystem erforderlich, um während der Bauphase die Sicherheit aufrechtzuerhalten und die Vorgaben der Feuerwehr zu erfüllen.
 
Aufgrund der Gebäudevorgaben war ein temporäres System erforderlich, das für einen Löschwasserbedarf von 4.500 l/min (LPM) (1.200 GPM – gallons per minute) mit einem Betriebsdruck von 4,8 Bar und einem Austrittsdruck von 9,6 Bar ausgelegt sein musste. Außerdem musste das System im Fall eines Druckabfalls automatisch aktiviert werden können.
 
Da das Gebäude direkt neben einem der meist besuchten Einkaufszentren der Region liegt, gab es Bedenken bezüglich Behinderungen des hohen Fußgängerverkehrs, wenn das temporäre Brandschutzsystems auf dem Gehweg außerhalb des Bürogebäudes aufgestellt würde.

Xylems Brandschutzpumpenlösung

Cannistraro, das ortsansässige HVAC-Unternehmen, bat Xylem, eine temporäre Brandschutzlösung zu entwickeln. Xylem Techniker entwarfen ein System mit einer Godwin HL130M Dri-Prime Pumpe, die Durchflussmengen von bis zu 5.700 l/min (LPM) (1.500 GPM) und einen Austrittsdruck von bis zu 18,8 Bar handhaben kann. Am Einlass wurde ein Druckminderventil installiert, um den Betriebsdruck zu steuern, sowie ein Brandfallschalter, um die Pumpe im Fall eines Druckabfalls automatisch zu aktivieren. Außerdem wurde ein Auto-Dialer integriert, der bei Aktivierung der Pumpe sofort eine Alarmmeldung an das Unternehmen weiterleitet. 

Zur Lösung des Problems eines geeigneten Aufstellortes schlug das Xylem Team vor, das temporäre Brandschutzsystem in einem in der Nähe gelegenen Parkhaus zu installieren. Um die Anlage in dem Parkhaus mit einer Deckenhöhe von nur 2,4 m aufstellen zu können, musste der Pumpenauspuff modifiziert werden, um die Gesamthöhe der Einheit auf 2,3 m zu reduzieren und die Abgase im Winkel von 90 Grad aus der Garage abzuleiten.

Automatisch aktivierte Lösung lässt den Kunden ruhig schlafen

Xylems Lösung bietet ein sicheres, temporäres Brandschutzsystem, das es dem Kunden ermöglicht, sich auf die Installation des neuen Feuerlöschpumpensystems zu konzentrieren. Und dank des Erfindungsreichtums der Xylem Techniker konnten auch die Bedenken des Kunden bezüglich der Behinderung des Fußgängerverkehrs in einem stark frequentierten, städtischen Raum ausgeräumt und die Projektkosten gesenkt werden.

Laut Sam Milbury, einem Außendienstmitarbeiter von Xylem, sorgte die ungewöhnliche Lösung zudem dafür, dass das temporäre System nicht den Blick auf die Bostoner Skyline und den Charles River stört, für den das Geschäftsviertel Kendall Square bekannt ist.

„Indem ein System entwickelt wurde, das in das Parkhaus passt, wurden nicht nur die Bedenken des Kunden ausgeräumt, sondern auch die Projektkosten reduziert, da der Verkehr nicht von der Polizei umgeleitet werden musste“, erklärt Milbury.

Das Hinzufügen eines Brandfallschalters und eines Auto Dialer Systems stellte für Kunden und Unternehmen eine große Beruhigung dar, da sie wussten, dass das System bei Druckabfall sofort reagieren und eine Alarmmeldung an den Projektmanager weiterleiten würde.