It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Dank Xylems Hilfe drohender Dammbruch in Whaley Bridge verhindert

Dank Xylems Hilfe drohender Dammbruch in Whaley Bridge verhindert

Nach tagelangen, extremen Regenfällen begann am 1. August 2019 der Staudamm in der englischen Kleinstadt Whaley Bridge zu brechen. Der Vorfall ging durch die internationale Presse, da 1 500 Personen evakuiert werden mussten. Dank des hervorragend koordinierten Einsatzes konnte eine größere Katastrophe mit knapper Not verhindert werden. Die schnelle Reaktion der Xylem Niederlassung in Nottingham trug dazu bei, den Dammbruch zu verhindern, indem das Wasser schnell aus dem Reservoir abgepumpt wurde.

Als tagelange, extreme Regenfälle zum teilweisen Bruch der Staumauer des Toddbrock Reservoirs geführt hatten, sprach die Polizei von einer „nie dagewesenen, schnell eskalierenden Notsituation“. Bei einem kompletten Bruch der Dammmauer hätten sich mehr als 1 000 000 m3 Wasser in die Stadt und das angrenzende Tal ergossen. Die Techniker mussten das Wasser so schnell wie möglich aus dem Reservoir in den Fluss River Goyt pumpen, um einen Dammbruch zu verhindern.

Xylem arbeitete mit SLD Construction und Kier, dem Generalunternehmer der gemeinnützigen Organisation Canal and River Trust (CRT) zusammen, die den Staudamm verwaltet, um das Problem zu lösen. Insgesamt waren sieben Techniker von Xylem vor Ort, häufig rund um die Uhr.

„Es war ein gigantischer, koordinierter Einsatz, an dem Hunderte von Notfallhelfern und mehrere Nachunternehmer beteiligt waren“, erklärt Steve Simmons, Area Service Manager bei Xylem, der den Einsatz des Unternehmens koordinierte. „Mein Team arbeitete an der dem Reservoir zugewandten Seite des Staudamms, was einige Herausforderungen beinhaltete, einschließlich einer extrem engen Zufahrtstraße. Zeitweise herrschte Chaos vor Ort, aber alle arbeiteten zusammen, bewahrten die Ruhe, sorgten dafür, dass alles gesichert war und konzentrierten sich auf ihre Arbeit.“

Xylems Lösung ermöglicht es den Bewohnern, schnell wieder in ihre Häuser zurückkehren zu können

Xylem setzte fünf 55 kW 2250 Flygt Tauch-Entwässerungspumpen ein, um das Wasser mit einer Leistung von 250 l/s pro Pumpe aus dem Reservoir abzupumpen. Innerhalb einer Woche war der Wasserspiegel um mehr als zehn Meter gesunken sodass die Bewohner der Stadt in ihre Häuser zurückkehren konnten.

Abgesehen von den installierten Tauchpumpen setzte Xylem auch sechs große Godwin Dieselpumpen (die in Xylems Godwin Werk in Cirencester produziert wurden) sowie eine Reihe kleinerer Pumpen ein. Im Takt mit dem sinkenden Wasserspiegel verlängerten die Techniker die Kabel, um die Pumpen weiter innen im Reservoir aufstellen zu können. Zusätzlich setzten sie zur Anreicherung des Wassers mit Sauerstoff Belüfter und zwei 150 ml Dieselpumpen mit Sprühbalken ein, um das Überleben der Fische in der geringeren Wassermenge zu sichern.

Guy Fitzpatrick, General Manager Industry & Infrastructure, Xylem, fügte hinzu: „Ich bin sehr stolz auf unser Team, das Kier und seine Helfer unterstützt und in einer sehr schwierigen Situation fantastische Arbeit geleistet hat. Es war eine enorme Erleichterung, dass die Anstrengungen unserer Leute zu einem schnellen Absinken des Wasserspiegels führten, wodurch die Staumauer geschützt und die Sicherheit der Anwohner sichergestellt wurde. Wir sind den Bewohnern von Whaley Bridge unendlich dankbar für ihre Unterstützung und Versorgung der Teams mit Sandwiches und Getränken.“

Foto: Simon Flevill Servicetechniker/Fahrer (links) und Ian Turner, Supervisor Service.