Hochkontrastmodus aktivieren
Xylem Wave Maker: Projektrevisorin Whitney Marbuary

Xylem Wave Maker: Projektrevisorin Whitney Marbuary

Nach einem 1000-Jahre-Regen, der enorme Überschwemmungen in Ellicott City, Maryland, verursachte, gehörte Whitney Marbuary zu den Volontären, die Dutzende von Stunden bei den Aufräumarbeiten halfen. Als Teil von Xylems Watermark Volontärprogramm schippte sie Schlamm, beschaffte Geld und betreute die Kinder von Ladenbesitzern, damit diese arbeiten konnten.

„Mir gefällt der Gedanke, dass ich ein kleines Rädchen in einem großen Getriebe bin, das sich für das Wohl unseres Planeten engagiert“, erzählt Whitney Marbuary, die als Projektrevisorin für Xylems Marke Pure Technologies in Columbia, Maryland, tätig ist. Außerdem engagiert sie sich bei Watermark, Xylems Programm für Bürgerrechte und soziale Investitionen. Lesen Sie, wie Whitney dazu beiträgt, die Bedingungen in ihrer Gemeinde zu verbessern und was es bedeutet, wenn sie im „Whitney-Modus“ arbeitet.

Was sind Ihre Aufgaben als Projektrevisorin?

Als Projektrevisorin unterstütze ich die Projektmanager, indem ich mich um die finanziellen Aspekte ihrer Projekte kümmere. Ich erstelle Projekte in unserem ERP-System, überwache die Kosten, bearbeite Rechnungen und Rückstellungen und was ich sonst noch tun kann, um den Projektmanagern die Arbeit zu erleichtern.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus?

Ein typischer Arbeitstag beginnt mit meinem fantastischen Weg zur Arbeit, der nur 12 Minuten dauert. Dann verbringe ich ca. 30 Minuten damit, meine E-Mails durchzugehen. Danach mache ich mit dem weiter, was für den jeweiligen Tag auf meiner To-Do-Liste steht. Die Arbeitstage verlaufen jedoch fast nie wie geplant, da ich ständig Anfragen von Projektmanagern und der Firmenleitung erhalte, die Priorität haben. Das führt meistens dazu, dass diese Punkte auf meiner Liste von Woche zu Woche verschoben werden, bis es so weit ist, dass ich auf, wie meine Kollegen es nennen, „Whitney-Modus“ umschalte. Ich drehe die Musik auf, stelle meinen Skype-Account auf „Nicht stören“, schließe mein Mail-Programm und arbeite einen Punkt nach dem anderen auf meiner Liste ab. Mir gefällt diese spezielle Art von Verrücktheit, die dieser Job mit sich bringt und ich habe eigentlich immer eine positive Erwartungshaltung.

Wie wurden Sie Teil von Xylem Watermark?

Im Prinzip engagiere ich mich seit dem Tag, an dem Xylem Pure Technologies übernommen hat, bei Watermark. Das Programm gefiel mir auf Anhieb und ich war von den Möglichkeiten begeistert, die sich durch das Programm ergeben und wollte mich engagieren. Mein erster Einsatz bei Watermark war für die Ellicott City Partnership, wo ich half, die Folgen des Hochwassers zu beseitigen. Danach säuberten einige Kollegen und ich die städtischen Parks, pflanzten Bäume, gemeinsam mit der MdBio Foundation und Schulen vor Ort. Außerdem arbeite ich eng mit einem Projektmanager von Howard County zusammen sowie mit dem Vorsitzenden von ASCE Young Members Maryland Sector, wir treten als Partner auf den Volontärveranstaltungen auf, die sie sponsern. Und ich leite das Social Committee in meinem Büro und sorge dafür, dass wir, so oft es geht, Watermarks Bemühungen unterstützen.

Was gefällt Ihnen bei Ihrer Arbeit mit Xylem Watermark?

Anderen zu helfen, liegt mir schon immer am Herzen. Egal wie groß oder klein der Einsatz, ich möchte meinen Beitrag leisten. Mir gefällt der Gedanke, dass ich ein kleines Rädchen in einem großen Getriebe bin, das sich für das Wohl unseres Planeten engagiert. Eine Aufräumaktion mag unbedeutend erscheinen, aber im größeren Zusammenhang zählt jedes Engagement. Für mich ist es wichtig, dass auf Worte Taten folgen. Ich glaube ganz fest an die Kernwerte von Watermark und ich bin stolz darauf, meinen Teil zu dessen Lösung von Wasserproblemen beitragen zu können. Mir haben die neuen Erfahrungen, die ich machen durfte, und die neuen Bekanntschaften sehr viel gebracht, die sich durch die Volontäreinsätzen ergeben haben, an denen ich teilgenommen habe.

Gab es ein spezielles Watermark Projekt, das einen besonderen Einfluss auf Sie gehabt hat?

Die Aufräumarbeiten nach den Überschwemmungen in Ellicott City haben mich am stärksten berührt. Ich habe 90 % meiner freien Zeit in diesem Viertel verbracht und die Geschäfte und Restaurants, in denen ich ein und aus gehe, zerstört zu sehen, hat in mir wirklich etwas ausgelöst. Ich war letzten Sommer 25–30 Stunden pro Woche dort, um alle zu unterstützen, die Hilfe benötigten. Schlamm schippen, Geld beschaffen, saubermachen, die Kinder der Ladenbesitzer hüten, damit diese arbeiten konnten, eben alles, was erforderlich war. Die Geschäfte und Restaurants sind kleine Firmen, die kein „Watermark Komitee“ haben, auf das sie im Notfall zurückgreifen können. Es war mir eine Ehre, helfen zu dürfen, und ich wurde mit jeder Menge Freibier und Essen belohnt, was einfach fantastisch war.

Haben Sie ein Lieblingszitat?

Ich bin ein großer Disney-Fan und mein Lieblingsfilm ist Mulan. „Eine Blume, die in der Dürre erblüht, ist die Seltenste und Schönste von allen“.

von Chad Henderson