It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem Vogel Pumpen stoßen im Westen Australiens auf Gold

Large Scale Gold Mine

West Australien


Mit dem ersten Goldfund im Jahr 1851 begann in Australien eine Einwanderungswelle unvorstellbaren Ausmaßes, die die Bevölkerungszahl innerhalb weniger Jahre explosionsartig in die Höhe trieb. Als weltweit zweitgrößter Lieferant von Gold und wegen des Abbaus weiterer bedeutender Bodenschätzen wie Eisenerz, Nickel, Opal und Zink ist der Bergbau nach wie vor Australiens wichtigster Wirtschaftszweig.

Die Minenentwässerung erfordert höchste Ansprüche an die Materialien und speziell in der Goldgewinnung im Tagebau spielt die Salinenentwässerung eine zentrale Rolle.

Eine goldrichtige Entscheidung Zur Absicherung der Mine und deren Förderkapazität suchte eine namhafte Goldmine im Westen Australiens nach einer technisch zuverlässigen Lösung den Grundwasserspiegel der Saline auf konstantem Niveau zu halten.

Wie im Tagebau üblich benötigte auch diese Mine ein Entwässerungssystem zur Förderung von Medien auf extrem große Förderhöhen, um das Salinenwasser über den Minenrand hinaus weg von der Mine zu pumpen.

Die technisch überzeugendste Lösung fand Xylem Water Solutions Australia in einer Zusammenarbeit mit dem Xylem Value Center, Applied Water Systems (AWS). Bei horizontalem Einsatz der mehrstufigen Tauchmotorpumpen – Fabrikat Vogel Pumpen aus dem Applied Water Systems Portfolio – erreichen diese Pumpen weit höhere Förderhöhen als die sonst am australischen Markt üblichen einstufigen Tauchmotorpumpen.

Vogel Pumpen, erzeugt von Xylem Water Solutions Austria GmbH sind auch in der hochwertigen Duplex-Edelstahl-Ausführung mit kurzen Lieferzeiten rasch verfügbar und bieten somit die ideale Lösung für dringende Problemstellungen.

“In Australien gibt es keinen Anbieter mehrstufiger Tauchmotorpumpen in Materialausführung Duplex, der die kurze Lieferzeit dieser Xylem-Pumpen unterbietet, auch wenn diese Pumpen aus Europa angeliefert werden müssen.”

Auch die einfache Installation und Wartung dieses Pumpensystems, das jederzeit leicht zugängig ist, überzeugt.

“Schwimmpontons erleichtern den Einbau und die Wartung der Pumpen, die schnell in Position gebracht und mittels Anker oder Halteseil fixiert werden.“

“Die Pumpen fördern das Medium unmittelbar unter der Oberfläche und nicht vom schlammigen Grund, was den Verschleiß der Pumpe deutlich verringert und die Lebensdauer erhöht.”