It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Chile. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuraciones de OPC UA Connector

Todas las configuraciones a continuación se refieren al archivo custom-config.properties que se encuentra en
C:\ProgramData\OPCUAConnector\config\custom-config.properties.

Especificar la validez del certificado del servidor OPC UA en años

OPC UA Connector de forma predeterminada creará un certificado pfx para el servidor OPC UA automáticamente. La validez predeterminada del certificado es de 50 años.

La reconfiguración de la validez requiere la creación de un nuevo certificado.Los clientes OPC UA que ya se han configurado también deben aceptar el nuevo certificado

  1. Abra el directorio donde OPC UA Connector está instalado.
  2. Abra el archivo Custom-config.properties.
  3. Modificar el valor de la propiedad
    conector.opcua.server.certificateValidityYears.
  4. Cambie el nombre o elimine el certificado pfx anterior en la carpeta/seguridad de instalación de Avesor OPC. Este paso es necesario para crear un nuevo certificado con la nueva validez.
  5. Reinicie el OPC UA Connector. Si el OPC UA Connector está funcionando como unservicio Windows, use la -opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat 

Especificar el certificado y la contraseña del servidor OPC UA

De forma predeterminada, OPC UA Connector crea automáticamente un certificado pfx para el servidor OPC UA. Es opcional proporcionar un certificado pfx personalizado.

Use la configuración siguiente para especificar el nombre de archivo del certificado y la contraseña.

  1. Abra el directorio donde OPC UA Connector está instalado.
  2. Abra el archivo Custom-config.properties
  3. Cambie los valores de las propiedades:

    Nombre de archivo del certificado  conector.opcua.server.certificateFile=certificate-filename.pfx
    Contraseña del certificado  conector.opcua.server.certificatePassword=certificate-password


  4. Reinicie el OPC UA Connector. Si OPC UA Connector está funcionando como servicio de Windows, use opcuaonnector-installation-folder/servicerestart.bat.

El certificado personalizado de pfx debe colocarse en la carpeta de seguridad/carpeta de instalación de opcuaconnector. Cree la carpeta si no existe.

Si el archivo no existe, OPC UA Connector creará automáticamente el certificado pfx con la contraseña especificada.

Los clientes OPC UA que ya se han configurado deben aceptar el nuevo certificado.

Cambiar puerto del servidor OPCUA TCP

  1. Abra el directorio donde está instalado OPC UA Connector.
  2. Abra el archivo, Custom-config.properties.
  3. Modifique el valor de la propiedad: server.tcpPort.
  4. Reinicie el OPC UA Connector.
    Si OPC UA Connector funciona como unservicio Windows, ejecute opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.

Cambiar puerto webUI

  1. Abra el directorio donde OPC UA Connector está instalado.
  2. Abra el archivo, Custom-config.properties.
  3. Cambiar el valor de la propiedad: server.port
  4. Reinicie el OPC UA Connector. Si OPC UA Connector funciona como unservicio Windows, ejecute opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.

Cambio del puerto del actuador

  1. Abra el directorio donde OPC UA Connector está instalado.
  2. Abra el archivo Custom-config.properties.
  3. Cambiar el valor de la propiedad: management.server.port
  4. Reinicie el OPC UA Connector. Si el OPC UA Connector funciona como unservicio de Windows, ejecute opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.