It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Drainage des cales sèches

Pompage de l’eau de la cale pour l’entretien et la réparation des navires 

Une cale sèche est un bassin permettant la construction, la réparation et l’entretien des navires, des bateaux et autres vaisseaux. La cale est inondée pour faire flotter le navire, puis l'eau est pompée pour permettre au navire de reposer sur une plateforme afin d’y effectuer des travaux. Les pompes Flygt offrent des solutions souples et fiables de gestion des liquides pour l’assèchement de ces cales.
Lors de la vidange de la cale sèche, il faut faire descendre le navire petit à petit pour qu’il se place correctement sur la plateforme. Plus la vidange de la cale est rapide, plus vite les travaux peuvent être exécutés sur les navires. Néanmoins, il faut veiller à faire descendre le navire lentement et en toute sécurité sur sa plateforme au sec.

Comprendre vos défis 

  • Le rendement de la pompe est important pour assurer un coût d’exploitation faible.
  • La durée d’immobilisation coûte cher en raison de la perte de production.
  • La fiabilité est une caractéristique essentielle, car les pompes doivent fonctionner dès que leur utilisation est sollicitée.
  • Corrosion en eau de mer
Products Brands
Products
Pompes pour eaux usées Pompes Flygt à technologie N
Pompes avec roue à canaux Pompes à roue à canal Flygt
Pompes d’épuisement submersibles Série 2000 Flygt
Pompes d’épuisement submersibles Série 2600 Flygt
Pompes d’épuisement submersibles Série 2700 Flygt
Dri-Prime Série CD
Pompes de surface auto-amorçantes Wet-Prime
Pompes d’épuisement submersibles Série Heidra de Godwin
Brands
Godwin logo
Godwin

Une large gamme de pompes auto-amorçantes entièrement automatiques utilisées dans les appl