It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Industries & Applications

Xylem offers a range of advanced wastewater and water solutions to help operators around the world achieve their required water effluent while delivering optimal performance, reliable operations and substantial energy savings no matter what industry or application. Working with customers, Xylem listens, learns, and adapts to local environments, ensuring the best possible design, customized to meet their specific needs. Below are some recommended industries and applications.

Aquaculture

Aquaculture

L’aquaculture représente 50 % de la consommation mondiale de poisson. Selon les prévisions, la dépendance à l’aquaculture devrait augmenter beaucoup plus rapidement que celle à la production de viande. Cette dépendance croissante à l’aquaculture offre de grandes opportunités, mais dans un même temps, le risque que courent les producteurs est plus grand. Xylem propose des solutions vitales au succès de l’aquaculture, y compris la désinfection de l’eau recyclée, essentielle à la santé des poissons, les échangeurs de chaleur, qui contribuent au maintien de la température de l’eau à un niveau optimal, et une gamme complète de pompes.

Commercial Buildings

Commercial Buildings

Commercial buildings include hotels, shopping malls, schools, office buildings and hospitals. They often host a large number of people at the same time. This increases the demand for reliable solutions that possess the capacity to handle various media and diverse flows.

READ MORE

Alimentation et boissons

Alimentation et boissons

Alors que la population mondiale ne cesse de croître, assurer sa sécurité alimentaire est un défi qui ne connaît pas les frontières. La production alimentaire est le plus grand consommateur d’eau. L’eau est donc au centre du problème. Réduire l’empreinte sur les ressources en eau de la production alimentaire est l’une des priorités du secteur de l’alimentation et des boissons. Xylem peut y contribuer en optimisant et gérant chaque étape du cycle de l’eau des installations de production. Les clients font appel à des solutions complètes de gestion du cycle de l’eau, comme les pompes Flygt à haut rendement énergétique pour transporter l’eau d’un point à l’autre de l’installation, les technologies de pointe Leopold en matière de filtration, les dispositifs de traitement biologiques Sanitaire et les systèmes de désinfection et d’oxydation Wedeco.

 

Pâte et papier

Pâte et papier

Depuis plus de vingt ans, Xylem collabore avec des fabricants de l’industrie papetière pour intégrer à leurs processus des systèmes d’ozone extrêmement perfectionnés, économes en énergie et facile à faire fonctionner. Spécialement conçu pour répondre aux besoins de l’industrie papetière, le « Z-Compact System », mis au point par la marque Wedeco de Xylem, est un système fiable, économe en énergie, de configuration compacte et équipé de dispositifs « plug and play » pour faciliter l’installation et la mise en service. Pour le traitement des eaux usées, Sanitaire fournit du matériel de dissolution d’ozone pour les systèmes de traitement biologique en suspension. Les systèmes de biofiltration Leopold, alliant filtration et oxydation à l’ozone, permettent de dégrader et de traiter la Demande chimique en oxygène (DCO) même dans les effluents les plus chargés.

 

Pharmaceuticals

Pharmaceuticals

From feedwater, through internal treatment to generate pharmaceutical grade water, to final discharge, water is critical to pharmaceutical manufacturing. Treatments must meet the standards of the relevant pharmacopeias for the intended use of the water, with different pharmaceutical grades requiring different treatments from purified water (PW) to highly purified water (HPW) to the highest purity of water for injection (WFI). With Xylem treatment processes, safe, sustainable water practices can be achieved throughout the manufacture and through final discharge.

Marine

Marine

Les environnements marins sont rudes. Que ce soit sur un navire marchand, un bateau militaire ou une plate-forme offshore, l’espace occupé par chaque procédé ou équipement est limité. L’arrêt de l’exploitation étant inenvisageable, les équipements choisis doivent être robustes et fiables. Forte de son savoir-faire en matière de génie des procédés et de sa large gamme de produits, Xylem propose des solutions économes en énergie, efficaces et plus important encore, fiables.

Mining

Mining

Mining operations demand a lot from their water processing systems. Whether water or slurry transport, treatment for potable and process use, or treatment of domestic and process wastewater, systems must be robust, reliable and easy to operate. As a global leader in water and wastewater systems, Xylem provides a complete line of transport, treatment, and instrumentation equipment and services to simplify water management. Rental options are available for most equipment and processes. Xylem engineers and Total Care specialists can provide expert support and aftermarket services

READ MORE

Eau potable municipale

Eau potable municipale

Les services de distribution d’eau des collectivités locales ont la tâche difficile de faire plus avec moins de moyens. Il faut à la fois faire des économies d’énergie, optimiser l’utilisation de chaque goutte d’eau, mieux utiliser les ressources humaines pour maîtriser les dépenses et se conformer à des exigences plus sévères, tout en améliorant la qualité des services offerts. Xylem propose des solutions innovantes pour que les procédés et les équipements consomment peu d’énergie, peu d’eau et soient plus fiables et plus faciles à faire fonctionner.

Eaux usées municipales

Eaux usées municipales

Exploitant les forces que la nature utilise pour purifier les rivières et les ruisseaux (air, microbes, gravité, lumière), l’industrie des eaux usées a révolutionné les méthodes d’assainissement au bénéfice des communautés, des rivières, des ruisseaux, des lacs et des océans. S’appuyant sur son expertise et son large portefeuille de produits, Xylem évalue les besoins de ses clients et propose les bonnes solutions tout en maintenant le coût de cycle de vie au plus bas. À la sortie de l’usine, l’eau n’est plus usée. Il s’agit désormais d’une ressource d’une valeur inestimable.

 

Oil & Gas

Oil & Gas

Applications for temporary-duty dewatering pumps vary as wildly as the Oil and Gas industry does. Godwin and Flygt dewatering products are up to the task, thanks to the extensive support and engineering teams backing them.

;