It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Industries et applications

Aquaculture

Aquaculture

Les stocks mondiaux de poisson ont été surexploités. Par conséquent, des moratoires sur la pêche commerciale ont été établis dans de nombreuses régions du globe, car la population mondiale continue de croître. L’aquaculture est un type de production alimentaire se développant rapidement et qui a fait ses preuves en produisant une quantité importante de poissons et de crustacés afin de combler l’appétit grandissant de la population mondiale pour les produits de la mer. Cependant, cette méthode de production doit aujourd’hui faire face à de nombreux défis comme la hausse des coûts, des politiques gouvernementales plus strictes et un approvisionnement en eau réduit. Pour relever ces défis, les producteurs ont besoin de technologies de surveillance et d’alimentation plus avancées leur permettant de bénéficier de conditions de croissance durables et étroitement contrôlées.

Biotraitement

Biotraitement

Les analyseurs YSI sont utilisés dans le monde entier pour des applications relatives aux biocarburants, aux biotechnologies et aux biotraitements. Ils sont souvent désignés comme les « moteurs » du laboratoire. Les gestionnaires de laboratoire apprécient leur fiabilité, leur capacité à rapidement fournir des résultats précis et leur prise en main facile, réduisant ainsi le temps de formation nécessaire des opérateurs. Les analyseurs YSI mesurent des nutriments importants tels que le glucose, la glutamine et le méthanol. Ils peuvent également surveiller la quantité de sous-produits potentiellement nocifs tels que le lactate ou l’ammonium. Biopharma utilise la technologie YSI de mesure rapide par électrode pour surveiller et contrôler les processus. Les analyseurs YSI leur permettent de mesurer le xylose et le glucose afin de surveiller l’avancement de la fermentation dans le cadre de leurs travaux de recherche sur l’éthanol cellulosique ainsi que de mesurer l’éthanol résiduel pendant le processus de distillation dans leurs installations de production.

Laboratoire général et environnemental

Laboratoire général et environnemental

Bien que toutes les applications d’échantillonnage nécessitent des données de haute qualité, la précision des données est bien plus importante en laboratoire. Les résultats de laboratoire doivent être aussi sûrs que possible, car ces données sont utilisées dans les rapports environnementaux à destination des autorités et intègrent des paramètres clés comme la demande biochimique en oxygène (DBO) des eaux usées. Les données obtenues en laboratoire sont en général utilisées pour contrôler et vérifier les procédés de traitement des eaux usées, pour l’analyse des eaux potables ainsi que pour la publication, la recherche clinique et bien d’autres applications.

;