It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Un système moderne de gestion des eaux usées pour une île de Singapour

Un système moderne de gestion des eaux usées pour une île de Singapour

À Singapour, une cité-État insulaire qui compte plus de 5,6 millions d’habitants pour une superficie d’environ 710 km2, la demande en eau atteint 1,6 milliard de litres par jour. Pour répondre à ses besoins en gestion de l’eau, Singapour doit mettre au point des solutions innovantes de collecte, de traitement et de réutilisation des eaux usées et des eaux pluviales de tout le pays, y compris pour l’île de villégiature de Sentosa.
 
Gérée par la Sentosa Development Corporation (SDC), Sentosa abrite un ensemble exceptionnel de parcs à thème, de forêts luxuriantes, de plages de sable fin, de résidences de luxe et de cours de golf renommés. Au total, ce petit coin de paradis a accueilli 19,1 millions de visiteurs en 2017 et 2018, un chiffre qui force l’admiration.
 
L’exploitation d’une myriade de complexes sur une île de 500 hectares pose de nombreuses difficultés. Il faut par exemple assurer une alimentation durable en eau et en électricité et mettre en place un système efficace de gestion des eaux usées. Parce qu’elle accueille un nombre important de visiteurs, l’île s’appuie sur un système complexe de stations de pompage pour évacuer les eaux usées à la demande.

Assurer la résilience : modernisation d’un système de pompage vieillissant

Conçus dans les années 1990, le système de pompage complexe de Sentosa et son algorithme d’automate programmable n’étaient plus parfaitement adaptés à leur application actuelle. La SDC a décidé de réaliser une étude approfondie de toutes les pompes existantes et a découvert que plusieurs pompes devaient être modernisées. Une modernisation de l’ensemble du système était nécessaire. L’équipe de la SDC s’est donc mise en quête d’une solution plus fiable, et notamment de pompes qui avaient fait leurs preuves.
 
« L’étude a confirmé que nos vieilles pompes ne pouvaient plus répondre à nos besoins d’évacuation des eaux usées, mais elle nous a également permis de nous rendre compte qu’un système de surveillance capable de produire des rapports d’incidents permettrait de déterminer ce qui cause les pannes des pompes », explique Steven Kong, ingénieur projet sénior à la SDC.
 
L’absence de dispositif de surveillance du système de pompage se révélait handicapante, car les pompes endommagées passaient inaperçues. Lorsqu’elles finissaient par être repérées, il était souvent trop tard. Les pompes ne pouvaient plus être réparées et devaient être remplacées.

Pompes, transmetteurs et systèmes de surveillance nouveaux 

Après une étude approfondie, la SDC a décidé d’installer trois solutions de Xylem : des pompes Flygt N, des transmetteurs de niveau à ultrason Shuttle® de MJK, et un système de surveillance et de contrôle Flygt MultiSmart®. En associant les pompes Flygt N à un transmetteur de niveau fiable et à un gestionnaire intelligent de station de pompage, la solution Xylem a répondu aux besoins de l’île et a permis de résoudre toutes les difficultés rencontrées.
 
Adaptées à un large éventail d’applications d’eaux usées, les pompes N ont remplacé les anciennes pompes dans 11 stations de la région sud de Sentosa. Deux unités ont été installées hors d’eau et neuf ont été installées dans un puits de pompage. Équipées de la technologie N brevetée avec sa roue autonettoyante innovante, les pompes Flygt N ont permis de réduire les factures énergétiques de la SDC ainsi que les coûts associés aux interventions non prévues.
 
« Les 11 stations de pompage desservent des sites touristiques importants, des clubs de golf et des hôtels, précise M. Kong. Les nouvelles pompes n’ont toujours pas rencontré de problèmes de colmatage ! Nous devions faire appel à des camions-vidanges une fois par mois pour retirer les débris, mais depuis l’installation des pompes Flygt N, nous n’avons pas eu besoin de ce service. »

Des capacités avancées de surveillance à distance

Malgré tout, la SDC devait installer un dispositif de surveillance pour assurer l’unité du système. Suivant la recommandation de Xylem, l’équipe de la SDC a décidé d’installer un système évolutif doté de capacités avancées de surveillance à distance, capable de vérifier régulièrement le bon état des équipements, et permettant de réagir rapidement avant l’apparition de problèmes.
 
« L’automate programmable des anciennes stations de pompage nous posait des problèmes, alors que MultiSmart® gère seul toutes les fonctionnalités élémentaires et avancées, explique M. Kong. De plus, l’historique du dispositif de surveillance s’est avéré capital pour nous permettre d’identifier la cause d’une crue soudaine survenue dans l’une des stations de pompage il y a un certain temps. Grâce à l’enregistrement des données détaillées concernant l’événement, nous disposions des informations dont nous avions besoin pour résoudre rapidement le problème. »
 
Le dispositif de contrôle est également doté de capacités de réinitialisation automatiques pour les alarmes non critiques, ainsi que de fonctionnalités de protection améliorée du moteur et d’alertes par SMS.
 
« Le système d’alerte par SMS est de loin la fonctionnalité préférée de notre équipe, affirme M. Kong. Dans une station de pompage, les problèmes peuvent survenir à n’importe quel moment de la journée, et nous n’avons pas de personnel posté en permanence près de chaque station. Grâce aux alertes par SMS, si un problème survient, nous recevons immédiatement une notification spécifique et nous pouvons résoudre rapidement le problème. »
 
Koh Chong Hin, directeur général de Xylem Asie du Sud-Est, ajoute : « pour une meilleure gestion de l’eau, il est essentiel de sélectionner la technologie parfaite pour chaque application. Nous sommes heureux de constater que nos solutions répondent aux besoins de Sentosa et que l’île n’a connu aucune panne importante depuis leur mise en œuvre. Surtout, nos solutions garantissent des opérations fluides, fiables, avec peu de maintenance pendant de nombreuses années. »