It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Grâce à un système intelligent, les pompes à eaux usées de Yorkshire Water ne sont plus bloquées

Grâce à un système intelligent, les pompes à eaux usées de Yorkshire Water ne sont plus bloquées

La société de services publics Yorkshire Water, qui fournit des services d’eau à 5 millions de personnes en Angleterre, perdait trop de temps à régler les problèmes de colmatage des pompes dans ses centaines de stations de pompage. Pour résoudre ce problème, la société a testé la pompe intelligente Flygt Concertor N de Xylem dans l’un des sites posant difficulté. La pompe ayant éliminé tous les colmatages, Yorkshire Water l’a déployée dans plus de 150 stations de pompage. Cela a permis de réduire les interventions de 51 % et de diminuer la consommation d’énergie de 29 %.

Yorkshire Water dessert l’une des plus grandes zones d’Angleterre, collectant, traitant et distribuant environ 1,26 milliard de litres d’eau chaque jour, tout en recyclant et en éliminant en toute sécurité 1 milliard de litres d’eaux usées.

Le colmatage d’une pompe dans une station de pompage peut entraîner en réaction des déplacements chronophages de l’équipe d’exploitation et de maintenance de la société. Cela engendre des coûts importants en termes de carburant, de temps et de ressources, ainsi que des perturbations pour les résidents concernés.

L’équipe de maintenance dynamique de Yorkshire Water a décidé qu’elle avait besoin d’une solution plus efficace pour résoudre les problèmes de colmatage des pompes et a travaillé avec Xylem pour organiser un essai préalable. L’équipe a retenu une station de pompage sur un site particulièrement problématique pour l’essai : le parking de Burnsall, qui se bouchait deux à trois fois par semaine et nécessitait autant de visites réactives.

Choisir un système intelligent de pompage des eaux usées

Après avoir étudié le site du parking de Burnsall et les exigences spécifiques de Yorkshire Water, Xylem a choisi la pompe Flygt Concertor N pour l’essai, en raison de son excellente résistance au colmatage et de ses fonctions d’auto-nettoyage. La technologie Adaptative N® de la pompe permet le passage de solides de grande taille, tandis qu’un logiciel spécialisé détecte les colmatages et ajuste la vitesse ou la rotation de la pompe pour les déloger.

Deux pompes Concertor 6020 N (2,4 kW, 80 mm) ont été installées au parking de Burnsall et rapidement connectées au système de contrôle du réseau d’eaux usées existant de Yorkshire Water grâce à la connectivité embarquée de la pompe. Le site a rapidement démontré des résultats impressionnants.

« Le site de Burnsall nous posait depuis longtemps des problèmes et, en tant qu’entreprise de services publics, ces questions touchent directement les habitants de la région, explique Nev Barugh, ingénieur de soutien technique pour les actifs, chez Yorkshire Water. Travailler avec Xylem nous a permis d’éliminer ces problèmes et de rendre notre système bien plus efficace. »

Aucun blocage de pompe constaté

Depuis l’installation de la Flygt Concertor N en janvier 2019, aucun blocage n’a été enregistré, ce qui signifie qu’il n’y a eu aucune intervention non prévue sur le site pour ce problème.

« Nous avons été très impressionnés par la rigueur de l’installation, et l’équipe de Xylem s’est montrée très prompte à répondre à tous les problèmes, déclare M. Barugh. Nous sommes maintenant impatients de travailler sur d’autres projets avec Xylem, en tirant parti de leur vaste gamme de produits. »

Après avoir constaté la résistance de la pompe au colmatage, l’équipe de maintenance dynamique de Yorkshire Water a décidé de déployer la pompe Flygt Concertor dans ses stations de pompage les plus problématiques.

Réduction des coûts, des émissions et de la consommation d’énergie

Comme Flygt Concertor se raccorde facilement aux réseaux existants, Yorkshire Water a amélioré en moins d’un an la résistance au colmatage de plus de 150 stations de pompage doubles et triples grâce à cette pompe et prévoit d’en installer dans des centaines d’autres stations.

Grâce à ces multiples implantations, Yorkshire Water a réduit de 51 % le nombre d’interventions non planifiées et a évité plus de 800 visites sur site. La diminution des interventions a permis au service public d’économiser des heures de travail et de réduire les émissions dues aux déplacements. En outre, le rendement hydraulique de la Flygt Concertor par rapport aux anciennes pompes a contribué à une réduction de la consommation d’énergie pouvant atteindre 29 %.

« Des produits comme le système de pompage Flygt Concertor apportent aux clients des avantages considérables pour leur organisation, explique Jason Robinson, responsable des grands comptes pour Yorkshire Water chez Xylem. Dans le cas présent, nous sommes extrêmement satisfaits d’avoir éliminé les colmatages de pompes et la nécessité de devoir intervenir sur site en urgence. Nous nous réjouissons de nos futures collaborations avec Yorkshire Water. »

En savoir plus sur le système de pompage Flygt Concertor N.