It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Lavaggio imbarcazione

Mantieni la tua imbarcazione pulita e sicura con i sistemi di lavaggio a bordo

Indipendentemente che tu stia sciacquando l’acqua salata e gli uccelli che cadono dal ponte o dal fango, un sistema di lavaggio a bordo offre un mezzo conveniente per far scendere il ponte, il cockpit e l’ancora dopo una giornata di navigazione, prolungando la vita di servizio delle superfici del ponte e delle attrezzature essenziali. Dal punto di vista della sicurezza, i ponti snellenti rappresentano un pericolo di scivolamento, mentre camminare intorno al ponte con sabbia o sabbia sotto il piede può danneggiare il gelcoat e le finiture verniciate. La pulizia delle aste di ancoraggio fangoso prima dello stoccaggio mantiene anche i detriti intasanti della pompa lontano dalle sentine e dai drenaggi dell’armadietto di ancoraggio. 

Che cos’è una pompa di lavaggio per imbarcazioni e cosa fa? 

Le pompe per il lavaggio delle imbarcazioni sono elettropompe che forniscono acqua pressurizzata per il sistema di lavaggio a bordo. Queste pompe erogano l’acqua dall’acqua dolce o dal serbatoio del pozzo vivo al ponte, normalmente attraverso un tubo di spruzzo per lavare e pulire i diversi elementi della superficie e dell’ancoraggio del ponte. 

Qual è il tipo di pompa di lavaggio migliore per la mia imbarcazione? 

Quando si seleziona una pompa per il lavaggio dell'imbarcazione, i proprietari devono considerare la capacità della pompa. La capacità della pompa di lavaggio è espressa in galloni al minuto (GPM) o litri al minuto (LPM). Le pompe a membrana con gamma da 3 GPM (11 LPM) a 6 GPM (23 LPM) soddisfano le esigenze della maggior parte delle imbarcazioni di piccole e medie dimensioni. In genere queste pompe forniscono pressioni nell'intervallo da 60 a 70 psi (da 4,1 a 4,8 BAR), che è più che sufficiente per rimuovere qualsiasi residuo naturale. 

Ulteriori suggerimenti per la selezione di una pompa per acqua dolce includono la verifica della tensione, dell'assorbimento di corrente e delle dimensioni dei fusibili corretti per il sistema. Di solito, per le pompe di lavaggio, maggiore è la portata e maggiore è la pressione, migliore sarà la pressione. Infine, assicurarsi di disporre di tutti gli accessori necessari, come filtri, adattatori e grilletti e tubi flessibili della propria imbarcazione. 

Pompe di lavaggio Xylem 

Una pressione eccessiva può danneggiare la vernice e altre superfici; una pressione troppo bassa non sposta lo sporco. Le pompe di lavaggio a pressione Jabsco generano un getto d’acqua vigoroso per eliminare il fango e snellire senza danneggiare la superficie sottostante. La pompa si arresta e si avvia automaticamente con il semplice tocco di un trigger, offrendo il pieno controllo del flusso e della direzione del getto.  

Grazie al loro design robusto e alle prestazioni affidabili, le pompe per il lavaggio delle imbarcazioni della serie Jabsco HotShot sono facili da installare e utilizzare acqua fresca o salata per lavare il ponte. Quindi, sia che si tratti di pesca in acque profonde o di ritorno alla banchina, Xylem offre una soluzione di lavaggio completa che comprende tubi flessibili, ugelli e connettori a rilascio rapido. 

Disponibili in un’ampia gamma di portate e pressioni, le nostre pompe per il lavaggio delle imbarcazioni sono dotate di pressostati di spegnimento più elevati per impedire cicli di accensione/spegnimento, mentre gli ugelli di attivazione compatibili con l’acqua salata permettono di eliminare fango e sporcizia e poi di risciacquare.