YSI 生化学分析装置 顧客事例ガイド|機能とソリューション
パトリック・ヒギンズ
生化学分野における顧客事例
多くのエンドユーザーのプロファイルをまとめた YSIカスタマーアプリケーションガイド は、YSIの生化学分析装置が、さまざまな研究者の独自のアプリケーションや用途にどのように役立ってきたかを包括的に紹介しています。
YSIライフサイエンスは、40年以上にわたり迅速かつ正確なバイオアナリティカル機器を提供しており、以下をはじめとする多様な産業分野での専門知識と実績を確立しています。
- バイオプロセスのモニタリングと制御
- 食品・飲料の加工および品質管理
- バイオ燃料の研究と生産
- 医学およびスポーツ生理学の研究
本ガイドが、単に情報提供にとどまらず、実際の分析業務において有益かつ実践的な参考資料となることを願っています。
概要:
YSIライフサイエンス ブランドは、革新的なバイオセンサー技術を搭載した生化学分析装置のシリーズを表しています。
当社の分析装置は、製薬、食品・飲料、臨床、産業、研究などの分野における重要な測定ソリューションを提供します。
YSIライフサイエンスの分析装置は、糖類、アルコール、アミノ酸、有機酸、電解質など、さまざまなパラメータの測定が可能です。
対象顧客:
当社の顧客には、製薬メーカー、血糖計メーカー、食品加工業者、バイオ燃料生産者、医療研究者などが含まれます。
使用場所:
当社の生化学分析装置は、品質保証、研究室、製造施設、病院などで利用されています。
導入理由:
当社の分析装置は操作が簡単でコスト効率にも優れています。信頼性の高い測定技術により、顧客の重要なプロセスにおいて迅速で正確、かつ干渉のない分析を提供します。
リスクが常に高い環境下で、顧客がYSIライフサイエンスを選ぶ理由は、バイオ分析測定のゴールドスタンダードとしての評判、高品質な製品、そして顧客サポートとサービスへの献身にあります。
![]()
はじめに
以下の顧客プロファイルは、YSIのアメリカ国内の顧客による YSI生化学分析装置 のさまざまな産業用途・応用例を示しています。多くのYSI顧客に情報提供の依頼を行い、収集した内容をまとめたものです。本情報が、皆様の特定のアプリケーションに役立つことを願っています。
多くの場合、同じアプリケーションを持つ顧客が複数存在します。重複を避けるため、各カテゴリで比較的洞察に富んだ情報や異なる情報が得られた場合のみ、アプリケーションを再掲しています。例えば、生のジャガイモ中のショ糖やブドウ糖を分析するためにYSI装置を使用する顧客は複数いましたが、従来の測定方法の特徴や欠点、利点が異なる場合に限り、同じアプリケーションを再度掲載しました。こうすることで、本資料はより包括的なアプリケーション情報を提供し、YSIのバイオアナリティカル技術を使用することによるメリットの全体像を理解する助けとなるでしょう。
最後に、顧客プロファイルの情報は、現場で遭遇する可能性のある代替測定法の欠点についても明らかにします。本資料が皆様のお役に立つことを願っています。
エンドユーザーが挙げる特徴と利点
以下のリストは、YSI生化学分析装置に関する顧客からのフィードバックをまとめたものです:
- 製品品質に対する信頼
- 迅速な測定結果
- 信頼性が高い
- 再現性のある結果
- 1テストあたりのコストが経済的
- 運用費が安価
- サンプル前処理が最小限で済む
- 高精度を維持 – 当社の用途に不可欠
- すぐに投資効果が得られる
- 生産性を向上させる
- 高スループットのサンプルオプション(例:96ウェルプレート)は非常に時間を節約
- 結果が操作者に依存しない
- 生産を最適化/最大化し、利益を増加
- プロセスを継続的に改善可能
- 2チャンネル以上で同時測定が可能
- 干渉感受性が最小限
- 研究効率を加速;研究目標への到達を早め、開発期間を短縮
- 作業が簡単になる
- リアルタイム測定と迅速な結果により、プロセス調整が可能
- 問題が発生した箇所を特定可能
- 製品を品質管理基準内に保ち、顧客が支払った価値を確保しつつ品質への信頼を向上
- 低メンテナンスで安心して使用できる
- 試薬準備が大幅に削減
- 試薬は毒性がない
- 複数の遠隔プラント用にHPLCを購入する必要がなく、大幅なコスト削減
- 試薬を冷凍保存する必要がない
- 操作が簡単で教育も容易、化学の専門知識がなくても使用可能
- 非常に少量のサンプルで測定可能
- 労働力の節約;他の方法よりも迅速かつ容易に結果取得
- 時間を節約
- 自動測定により学生でも簡単に使用可能
- 廃棄製品を減らしてコスト削減
- 作業の質を向上
- 幅広いグルコース値で信頼性が高い
- 自動校正により誤差を低減
- 他の方法では得られない結果を提供
- 全血を測定可能で、サンプルの遠心分離が不要なため時間を節約
バイオプロセス顧客プロファイル
YSIのバイオプロセスマーケットは、バイオ医薬品、バイオ燃料、産業用バイオテクノロジーの各産業で構成されています。以下に示す各顧客プロファイルは、YSIのバイオプロセスマーケットの全体像の一部を提供するものです。ラボマネージャーは、YSIの分析装置が信頼性が高く、迅速かつ正確な結果を提供し、オペレーターのトレーニングが最小限で済む点を評価しています。
ここで紹介される多くのバイオプロセス用途は、通常、哺乳類、細菌、または菌類の細胞培養に共通の栄養源であるグルコースのモニタリングに関連しています。しかし、さまざまなバイオプロセスにおいて重要な他の栄養素や代謝産物も数多く存在し、それらは迅速かつ精密な分析を必要とします。例えば、YSI分析装置は、グルコース、ショ糖、グルタミンなどの重要な栄養素を測定できるほか、乳酸やアンモニウムなどの潜在的に有害な副生成物のレベルも監視できます。
バイオ医薬品の顧客は、YSIの迅速な電極ベース測定を用いて、プロセスのモニタリングと制御の両方を行います。バイオ燃料分野では、YSI分析装置はキシロースやグルコースを測定してセルロース系エタノール研究における発酵進行を監視し、生産施設では蒸留時の残留エタノールを測定します。
その他の用途では、栄養素、代謝産物、または生成物のリアルタイムモニタリングが望ましい場合や、場合によっては不可欠な場合もあります。YSIのオンラインモニタリング技術を活用することで、YSI分析装置は、プロセス期間が数時間であっても数週間にわたる場合であっても、重要な栄養素、代謝産物、生成物のリアルタイム分析において非常に有用なツールとなります。