It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

半導体・マイクロエレクトロニクス製造向け超純水装置

よくあるご質問(FAQ)

Microelectronics Microelectronics Ultrapure Water

超純水(UPW)製造は、半導体やマイクロエレクトロニクス製造の重要な工程です。UPWの品質を正しく管理することで、生産歩留まりや品質を守り、運用効率も向上します。しかし品質管理を誤ると、大きなコスト損失につながります。
Xylemは40年以上の経験とCEDI(連続電気脱イオン化)技術を活かし、半導体向けに最適化された超純水ソリューションを提供しています。ここでは、製品管理ディレクター Patrick Buzzellが、ホウ素除去から安全性・メンテナンスまで、よくある質問にお答えします。

CEDIシステムの安全性は?

XylemのIonpure® CEDIシステムは、薬品を使わずに安全に超純水を供給します。従来のMBDI方式は、塩酸(HCl)や苛性ソーダ(NaOH)など危険な薬品を使用し、作業者の安全に大きなリスクを伴います。
CEDI方式は化学薬品を不要とし、半導体向け超純水設備の安全性を大幅に向上させます。

メンテナンスはどのくらい必要ですか?

Ionpure® CEDIシステムは、非常に少ないメンテナンスで長期間安定して稼働します。これにより、運用コストの削減とダウンタイムの最小化を実現します。

CEDIモジュールの寿命は?

Ionpure® CEDIモジュールの一般的な耐用年数は5〜7年です。この間、メンテナンスはほとんど必要ありません。交換も簡単かつ迅速で、Xylemはグローバルサポート体制でお客様を支援します。

環境・サステナビリティ目標への貢献は?

CEDIシステムは以下の点で大きな貢献をします:

  • 再生薬品・樹脂不要による廃棄物削減
  • 化学薬品輸送が不要でCO2削減
  • エネルギー効率向上で消費電力削減
  • これらにより、環境面だけでなくコスト面でもメリットがあります。

CEDIでホウ素を除去できますか?

ホウ素は電荷が弱く除去が難しい不純物ですが、Ionpure® VNX-Ultraはホウ素・シリカ除去率99.8%以上、ナトリウム・塩化物除去率99.9%以上を実現。単一パスでpptレベルのホウ素除去が可能で、ホウ素選択性樹脂も不要です。

半導体製造向け超純水装置とIonpure® CEDIシステムについて詳しくは、お問い合わせください!