It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem Vue Secure Connectデータに関するよくある質問

APIとOPC UA Connector

  1. 右上隅のプロファイルアイコンをクリックします。
  2. 外部クライアントリソースを選択します
  3. APIドキュメントまたはインストールガイドをクリックして、必要なファイルをダウンロードします。

マニュアルは、以下のステップからも入手できます。
この情報は、APIアクセスサービスが有効になっているお客様にのみ適用されます。

  1. Admin> Customers に移動します
  2. お客様を選択します。
  3. 外部クライアントタブに移動します。
  4. External client resources をクリックします
  5. APIドキュメントまたはインストールガイドをクリックして、必要なファイルをダウンロードします。

このサービスを有効にすることができるのはXRAのみです。

APIアクセスサービスは、Secure Connect APIまたはOPC UA Connectorを介してSecure Connectからデータを通信および取得するために有効にする必要があります。
顧客が外部クライアントを使用するには、APIアクセスサービスを有効にする必要があります。

  1. Admin> Customers に移動します
  2. 顧客名をクリックします。
  3. 顧客の詳細で編集をクリックします
  4. APIアクセスチェックボックスをチェックし、保存をクリックします

APIアクセスを有効にすると、お客様は外部クライアントを追加して、Secure Connect APIまたはOPC UA Connectorを介して通信できます。

アプリケーションプログラミングインターフェース(API)とOPC UA Connectorは、外部システムがSecure Connectのデータにアクセスするさまざまな方法です。プログラマと連携するお客様は、アクセスポイントとしてAPIを使用します。インテグレーターとのみ作業するお客様は、アクセスポイントとしてOPC UA Connectorを使用します。OPC UA Connector機能により、SCADAシステムなどのOPC Unified Architectureクライアントを備えたソフトウェアがステーションデータを読み取ることができます。

  1. 右上隅のプロファイルアイコンをクリックします。
  2. 外部クライアントリソースを選択します
  3. インストールパッケージをクリックして、OPC UA Connector zipファイルをダウンロードします。

OPC UA Connector zipファイルは、以下の手順でダウンロードすることもできます。
この情報は、APIアクセスサービスが有効になっているお客様にのみ適用されます。

  1. Admin> Customers に移動します
  2. お客様を選択します。
  3. 外部クライアントタブに移動します。
  4. External client resources をクリックします
  5. インストールパッケージをクリックして、OPC UA Connector zipファイルをダウンロードします。

分析とライブデータ

  1. ステーションに移動します
  2. ステーションを選択します。
  3. Analytics に移動します
  4. ボタンをクリックして、分析のためにチャートデータをSecure Connectアプリケーション外にエクスポートします。

使用可能なファイル形式の詳細については、Secure Connectでのデータ管理の仕組みを参照してください。下です。

現在の機能では、ライブデータセットを1つのファイルにダウンロードすることはできません。ユーザーは、各データセットを個別にダウンロードする必要があります。Secure Connectアプリケーションの比較機能と最大4つのデータセットを比較できます。ユーザーは、CSVファイル形式で選択したデータセットの比較グラフデータをダウンロードして、詳細な分析を行うことができます。

データのエクスポート方法については、Secure Connectでデータをエクスポートする方法を参照してください。上記。複数のデータポイントを比較する方法については、\"複数のデータポイントの時系列を比較する方法\"を参照してください。下です。

には、接続されたデバイスのライブデータおよび接続ステータスが表示されます。

  • アプリケーションがデータを格納します。
  • 経時的データを分析するためにトレンドグラフが表示されます。
  • 経時的データを分析するためにトレンドグラフが表示されます。
  • アプリケーション外でさらなる分析を行うために、データをエクスポートすることが可能です。
エクスポートされたデータ利用可能なファイルフォーマットデータの範囲
チャート• PNG
• JPG
• SVG
• PDF
• CSV
選択した期間と解像度のデータ
RAWデータ• Excel
• CSV
選択した期間の全データ

チャートの説明

  1. データポイント
  2. データソース
  3. チャートの比較
  4. 期間の選択
  5. チャート設定
  6. フルスクリーンモード
  7. チャートのエクスポート
  8. 解像度の選択
  9. 期間の選択
  10. チャートサイズの変更

ステーション分析には、以下の表で説明する3種類のグラフがあります。

グラフタイプ説明
データポイントプロットグラフタイプは、水位や出力などのセンサーによって与えられるデータポイントに適用されます。グラフには、選択した期間と分解能の最大、最小、または平均値がプロットされます。センサーのサンプルレートに応じて、グラフの外観は、期間と分解能の選択によって変わる可能性があります。
カウンターデルタグラフタイプは、ポンプの洗浄回数やエネルギー消費量など、装置によって与えられるカウンタに適用されます。グラフには、選択した期間と分解能のカウンタ値の増加が表示されます。カウンタ値が減少すると、カウンタはリセットされます。
状態カウントと利用率グラフタイプは、装置によって与えられるポンプ運転状態に適用されます。
• ポンプ始動カウンタは、選択した期間と分解能のイベント始動回数を表示します。
• 使用率チャートは、選択した期間と分解能に対するポンプ使用率をパーセンテージまたは時間で表示します。また、ポンプ使用率を示すチャートの単位(パーセンテージ/時間)を変更する方法も参照してください。下です。


グラフは、比較のために同じチャートで組み合わせることができます。詳細については、\"複数のデータポイントの時系列を比較する方法\"を参照してください。下です。

  1. ステーションに移動します
  2. ステーションを選択します。
  3. Analytics に移動します
  4. 時系列のあるチャートについては、比較ボタンをクリックします。
  5. 比較するデータポイントを最大4つ選択します。
  6. 比較ボタンをクリックします。
    選択したデータポイントの時系列は、同じチャートに表示されます。
  7. 必要に応じて、比較チャートを設定します。
    • チャートをスタイル設定するには、データポイントタイトルのいずれかをクリックします。
    • チャートを全画面で開くには、ボタンをクリックします。

チャートをリセットするには:

  1. 比較するグラフについては、比較ボタンをクリックします。
  2. Resetをクリックします

  1. ステーションに移動します
  2. ステーションを選択します。
  3. Analytics に移動します
  4. チャートの利用率 で、単位を変更するシリーズの名前をクリックします。
  5. 任意のユニットをクリックして選択します。

Secure Connectは、選択したユニットでチャートを更新します。

この情報は、電力を測定するアナログ入力を持つステーションに適用されます。

  1. ステーションに移動します
  2. ステーションを選択します。
  3. Analytics に移動します

これらのチャートは以下を示しています。

  • システム出力チャートは、選択した期間と分解能の出力をプロットします。
  • グラフのエネルギー消費量は、時間単位ごとのエネルギー消費量をプロットしています。選択した期間と分解能に応じて、チャートには時間、日、週の消費量を表示できます。
  •  

  • APP 411
  • APP 412
  • FPG 415
  • FPG 411/412
  • FPG 413/414
  • FGC 401/411/421
  • ハイドロバー HVL
  • MAS 711
  • MAS 801
  • SRC 311
  • MyConnect
  • PS 220
  • SmartRunゲートウェイ

上記のデバイスに加えて、以下のデバイスは、エネルギー消費量を読み取るように設定されている場合、データを読み取ることができます。

  • アナログ入力
  • SENECA Z-8AI

この情報は、流量を測定するアナログ入力を持つステーションに適用されます。 

  1. ステーションに移動します
  2. ステーションを選択します。
  3. Analytics に移動します

これらのチャートは以下を示しています。

  • グラフフローは、選択した期間と分解能の流量をプロットします。
  • グラフのVolume-Flowは、各時間単位のVolumeをプロットします。選択した期間と解像度に応じて、チャートには時間単位、日単位、週単位のボリュームを表示できます。


ポンプと分析ビューの間には複数の技術コンポーネントがあるため、分析で値が表示されるまで最大2分かかります。