It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

検索結果

検索結果

  • 廃水処理

    製薬メーカーは廃水中のAPIに対処しなければなりません。地方自治体のWWTPと規制機関は、特定の懸念汚染物質の規制を始めています。この傾向は今後も続き、さらに厳しくなると見込まれます。懸念汚染物質には、抗生物質、ステロイド、ホルモン、内分泌かく乱化合物...
  • 配管検査

    Xylem pipeline inspection solutions prevent serious failures Leaks on any type of pressure pipe can be a precursor to larger failures for your mining...
  • 水殺菌

    To provide safe drinking water , water utilities must ensure their water disinfection processes effectively remove pathogens. These include viruses, bacteria...
  • 水メーター計量・請求

    To successfully manage your water network, you need reliable metering data from your system. Xylem’s volumetric metering and billing solutions help you confirm...
  • 緊急洪水排水

    WEATHER IS UNPREDICTABLE. XYLEM IS NOT. The power of water in a flood can be devastating. Entire towns and communities can be wiped out - the landscape changed...
  • 環境衛生 & 安全

    Environmental Health and Safety Challenging offshore environments require sound Environmental, Health, and Safety (EHS) practices. Robust EHS solutions and...
  • オンパッド水管理

    Effective water management on your pad is key to an efficient operation.Pumps that clear drill cuttings from well cellars to storage pits or shakers must be...
  • プラットホーム水管理

    On an offshore platform, time is critical and the operation itself can be complex. Producers and service companies demand reliable equipment to maximize uptime...
  • 芝生 & 庭園灌漑

    Xylem´s sprinkler systems save, time, money, aid in water conservation, and help achieve a lush, green lawn. Over time, an automatic sprinkler system will pay...
  • 水産養殖

    水産養殖業は急速に拡大・進化を続けており、現在では世界の消費魚の50%を養殖が占めています。今後も水産養殖への依存度は高まり、他の畜産業の成長率を大きく上回ると予測されています。この成長は大きなビジネスチャンスをもたらす一方で、生産者にとってのリスクも増加しています。...
  • 脱水

    建設現場の脱水は、掘削や建設活動のために乾燥した環境を作り出すため、プロジェクト現場から地表水や地下水を除去することを含みます。その後、抽出された水は、水質要件、地域の規制、プロジェクト固有の目標に基づいた場所に排出されます。...
  • 地熱発電

    地熱エネルギーは、地下から取り出される再生可能な熱を利用し、持続可能な発電と冷暖房ソリューションを提供します。その安定した利用可能性と温室効果ガスの排出量の少なさから、化石燃料に代わる選択肢として好まれています。...
  • 天然ガス

    天然ガス発電所は、稼働時間を維持し、重要な機器を保護し、進化する規制を満たすために、信頼性の高い水管理に依存しています。給水品質から廃水処理、水の再利用まで、施設には、運用リスクを軽減しながら性能をサポートするソリューションが必要です。...
  • 淡水

    At Xylem, we understand the unique challenges associated with working in natural fresh water environments such as rivers, streams, lakes, reservoirs, springs,...
  • 医療・医学研究所

    水は医療・医学研究所で最も重要な試薬であり、日常的な洗浄やすすぎから重要な科学や分析研究に至るまで、幅広い用途で使用されています。医学研究の実施、複雑な実験の実施、あるいは次の薬理学的ブレークスルーの研究など、どのような場合であっても、適切な純度の水を使用することは、一貫性のある正確な結果を出すために不可欠です。...
  • 石油・ガス

    操業コストの上昇、原油価格の低迷、コスト効率を確保するための生産量維持の必要性は、石油・ガス業界が直面する継続的な課題です。水処理は、石油・ガス生産において、プロセスの最適化と安全性の維持に不可欠な要素と言えます。...
  • 精製・化学

    化学および炭化水素処理部門では、冷却や化学反応などの重要な機能のために、毎日830億リットル以上の水を使用しています。しかし、この水には不純物が含まれていることが多く、機器の性能低下や環境リスクにつながる可能性があります。ザイレムの処理水および排水ソリューションは、これらの課題に対処するための強固なアプローチを提供しま...

Create Wishlist

Add to wishlists
Select one or more wishlists.

Item successfully added to wishlist.

Item successfully added to new wishlist.
Item successfully added to existing wishlist.