Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Włącz tryb wysokiego kontrastu

Installing the pump in a well

Follow these steps to install the S1–200 in a well.

  1. Make sure the controller is turned off and all cables are connected
  2. Make sure the hose is connected tightly with the hose clamp
  3. Attach a safety rope to the pump (see video below)
  4. Slowly lower the pump into the well
  5. Attach the rope to a pole or similar robust structure next to the well

Further reading

Connecting a hose to your pump